NXPの技術者さん、こんにちは。
こちらはMelecs Wuxiのテッドです。お会いできて嬉しいです。
S32M276 ICの構造について質問があります。(お願いします。添付ファイル(回路図 - S32M276)を参照してください。
設計はデータシートの推奨通りに行い、9ピンVDD_AE10、12ピン、25ピン、37ピンVDD_HV_Aをビーズで接続しました。私の理解では、9ピンVDD_AE10 P5V出力電圧は内部レギュレーターで生成され、その後VDD_HV_AピンのMCUダイに供給されます。
しかしL300を外したところ、その後PCBAは通常通り動作できました。
そこで質問ですが、VDD_AE10ピンとVDD_HV_Aピンは内部で接続されているのでしょうか?そうでなければ、L300システムを取り外した後もシステムが動作し続けることになり、それは理にかなっていません。
こんにちは、テッドさん。
L300を取り外した場合、VDD_HV_Aで測定される電圧はいくつになりますか?
MCU側の電源領域VDD_HV_Aは、すべてのGPIOがVDD_HV_Aにクランプされているため、MCU側とAE側で共有されるGPIOを通じて電力供給されている可能性が高いです。言い換えれば、VDD_HV_Aはどのピンにも電圧がVDD_HV_Aより高ければ電源を供給できます。したがって、VDD_HV_A = VDD_AE10 - Vf と測定するべきであり、VDD_HV_A = VDD_AE10 と測定するべきではありません。
ありがとうございました。
BR、ダニエル
こんにちは、ダニエルさん。
ご返信ありがとうございます。
つまり、VDD_AE10とVDD_HV_Aは内部的に繋がっているということですか?
そして私はこの文の意味が理解できませんでした
[そして、VDD_AE10を測ってください。- VDD_HV_Aで心室計を測定してください。- これは装置を傷つける可能性があります。]
もう少し説明していただけますか?
こんにちは、テッドさん。
AEダイはVDD_AE10を生成します。
AE側では、VDD_AE10はAEポートの電源であり、すべてのポートはVDD_AE10にクランプされます。
MCU側では、VDD_HV_AはMCUポートの電源で、すべてのポートはVDD_HV_Aにクランプされています。
これら2つの金型は相互に接続されている。
もし任意のMCUポートの入力電圧がクランプのVDD_HV_A + Vfより高ければ、VDD_HV_A領域は注入された電流によって電力供給されます。そしてVDD_AE10を測定してください。VDD_HV_AのVfを測ってください。これはデバイスを傷める可能性があります。
よろしくお願いいたします。
ダニエル
こんにちは、ダニエルさん。
ご返信ありがとうございます。
L300を取り外した状態で、VDD_HV_Aの電圧を測定したところ4.98V、VDD_AE10の電圧を5.02Vと測定しました。
ですから、VDD_HV_AとVDD_AE10は内面的に繋がっていると言ってもいいでしょうか。
そして、それらを接続して低インピーダンスにする必要があります。
こんにちは、 @Ted_Qiao さん。
デザインチームにも確認しました。2つのダイ間で共有されるGPIOを介した電流注入経路に加えて、両者の間には内部監視のための接続も存在する。しかし、これらの経路は動作電流に耐えられるよう設計されていないため、外部のPCB接続が必要です。
BR、ダニエル