2405942_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2405942_ja-JP

2405942_ja-JP

MVR5510 OTPプログラミング

現在、MVR5510AMDA0ESのOTPプログラミングのテストを実施しています。テストモードに入りました。MAIN_TM_STATUS=0X42、FS_STATE_REG=0XA001です。現在、エミュレーションは正常に動作しており、読み取られたOTP値も正しいです。しかし、チップの電源を切ってからOTPの値を再度読み取ると、OTPが完全に空になっていることがわかりました。エミュレーションが正常なときにOTPに書き込んでプログラムを完了するにはどうすればいいですか?現在、VSUP1/2=12V、VDDOTP=8.5V、POWERON1=5V、POWERON2=3.3V
なお、OTPのプログラミングには、純正の工場出荷時ツールではなく、I2Cプロトコルを使用しています。OTPに実際に書き込むために実行すべき追加コマンドを教えていただけますか?

Re: MVR5510 OTP programming

よろしいです。アメリカの同僚にはNXPに連絡するようお願いします。彼らはNXPとのNDAを担当しています。必要であれば、最新情報をお伝えします。

Re: MVR5510 OTP programming

御社はプログラミング会社様のようですね。もしそうであれば、弊社のプログラミングパートナーを希望される第三者企業は、認証を受ける必要があります。ビジネス交渉についてはNXPの現地代理店にご連絡ください。そのため、プログラミングプログラムを直接お渡しすることはできません。

Re: MVR5510 OTP programming

既にお伝えした通り、OTPは多くの機密ルールが含まれており、一般には公開されていないため、独自のボードでのプログラミングはサポートしていません。独自のOTPシステムを作成したい場合は、まず弊社指定のボードを使用する必要があります。通常の状態では、OTPレジスタの値を正しく読み取ることはできません。ご理解いただけましたでしょうか?

Re: MVR5510 OTP programming

ご返信ありがとうございます。しかし、私にとっては何の役にも立ちません。技術的な問題を解決する必要があるのに、あなたは私に営業提案書を渡しました。上司と相談してみます。

Re: MVR5510 OTP programming

弊社では、お客様ご自身で作成されたボードを使用したOTPテストはサポートしておりません。大量注文の場合は、OTPテストを第三者に委託することも可能です。少量注文の場合、またはお客様ご自身でOTPテストを実施される場合は、以下のボードをご購入いただくことをお勧めします。

SBCおよびPMIC製品向けOTPプログラミングボード|NXPセミコンダクターズ

guoweisun_0-1787018585422.pngguoweisun_0-1787018585422.pngguoweisun_0-1787018585422.png guoweisun_1-1787018601483.pngguoweisun_1-1787018601483.pngguoweisun_1-1787018601483.png

この2つの組み合わせは、コストパフォーマンスに優れています。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: