2405885_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2405885_ja-JP

2405885_ja-JP

PB16でFlashの保護を解除する

みなさん、こんにちは!

このフラッシュのこの部分のRAMにあるMC9S08PB16の最初のセクター(0xC000から0xDFF)を、PB16リファレンスマニュアル第10章に記載されているフラッシュコマンドを使ってセーブする方法を見つけたいです。どなたか助けていただけるといいのですが。
よろしくお願いいたします!

Re: Unprotecting Flash in PB16

こんにちは、

メモリセクターを保護するために使っているコマンドやプロセスについて説明してもらえますか?

第10.3.5.2章のコマンドのことでしょうか?表10-4、または第10.3.9.1章のFlashコマンド、表10-10?

フラッシュメモリ内の領域を保護するために、FPROTレジスタを設定しましたか?

第10.3.8.2章では、フラッシュメモリを消去してMCUの安全を解除する方法を説明してください。もしそれがセクターの安全解除に役立つなら。

敬具、ルイス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1週間前
更新者: