2405873_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2405873_ja-JP

2405873_ja-JP

i.MX93上でEASYEVSE Linuxイメージを構築できません

こんにちは、みんな、

私はUG10357 NXP EasyEVSE EV充電ステーション開発プラットフォームのEVerestユーザーガイドを読んで実行しています。しかし、bitbakeコマンド「bitbake imx-image-everest」(ユーザーガイドの12ページ)を実行したときにエラーが発生しました。問題は添付のスクリーンショットで読み、確認できます。この問題はEdgeLock SE05x Plug and Trust Middlewareのバージョンに関連していると思われます。このガイドはバージョン04.07.01に基づいて作成されていますが、NXPはバージョン04.08.01しか提供していません。この互換性の問題をどう解決すればいいか、何かアイデアはありますか?

ありがとうございます。

ロランド


評価ボードRe: Unable to build EASYEVSE Linux image on i.MX93

こんにちは、 @Rolando

EdgeLock SE05x プラグアンドトラストミドルウェア バージョン04.08.01に合わせて、このファイルを修正してみてください。

Zhiming_Liu_0-1787040520433.pngZhiming_Liu_0-1787040520433.pngZhiming_Liu_0-1787040520433.png



よろしくお願いします、
志明

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-18-2026 02:38 AM
更新者: