こんにちは、
RT117xでRTC_XTAL(OSC_32K)の周波数をテストする方法はありますか?
24MHzのクロック用のものは見つかりましたが、リファレンスマニュアルのクロックツリーには32Kはありませんでした。
敬具
マルワン
こんにちは、 @Marwan さん。
i.MX RT1170では、表11-1に記載されているようにALT9を使ってREF_CLK_32KをGPIO_AD_13にルーティングできます。i.MX RT1170プロセッサのリファレンス・マニュアルのMuxingオプション。
これにより、オシロスコープを使って32.768kHzのクロックを直接観測できるようになるはずです。
よろしくお願いします、
パブロ