2405787_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2405787_ja-JP

2405787_ja-JP

SDMA読み込みの問題: i.MX8MP

プラットフォーム 

  • i.MX8M Plus EVK、カーネル 6.12.49-lts-next-g42fbadd4b2e9-dirty
  • WiFi/BTモジュール:AW-XM729、ドライバbtnxpuart
  • 同じハードウェア/カーネルで、Yoctoイメージが2つ:imx-image-core(BTは動作)vs imx-image-multimedia(BTが失敗)

問題

  • マルチメディアイメージでは、 imx-sdma@30bd0000 がファームウェア準備完了を報告するのに約60秒かかります: [ 3.11] imx-sdma 30bd0000.dma-controller: sdmaまたはSDMAファームウェアが準備できていません!
    [ 60.40 ] IMX-SDMA 30bd0000.dma-controller: ファームウェアを発見。
  • BTNXPUARTは、SDMAが準備される前の~3〜7秒でBT UARTをプローブするため、UARTはDMAチャネルを取得できず、BTのタイムアウトHCI_Resetします。
    imx-uart 30860000.serial: RX/TXのスレーブDMAに備えられません!
    Bluetooth: hci0: Opcode 0x0c03 failed : -110
  • 動作中のコアイメージでは、BTプローブの前に約3.7秒でSDMAの準備が整います。問題はありません。

助けてください!


Re: SDMA Loading issue: i.MX8MP

@Sanjiv_Mns様、


ご意見ありがとうございます。

imx-image-multimedia + IW623 をテストするための環境を構築します。

準備に少し時間がかかりますので、テスト結果をお待ちください。


ところで、AW-XM729にはAW-XM729-PURとAW-XM729-SURの2種類があるんですよね?


よろしくお願いします!

よろしくお願いいたします。

維東

Re: SDMA Loading issue: i.MX8MP

@Sanjiv_Mns様、


何か進展はありましたか?

使っているSDIOまたはPCIEインターフェースを教えてもらえますか?


よろしくお願いします!

よろしくお願いいたします。

魏東

Re: SDMA Loading issue: i.MX8MP

@Sanjiv_Mns様、


私はL6.12.49.2.2.0のYoctoソースをベースにimx-image-multimediaを構築し、i.mx8mp-evkで実行しています。

weidong_sun_0-1787287166486.pngweidong_sun_0-1787287166486.pngweidong_sun_0-1787287166486.png weidong_sun_1-1787287192914.pngweidong_sun_1-1787287192914.pngweidong_sun_1-1787287192914.png weidong_sun_2-1787287252963.pngweidong_sun_2-1787287252963.pngweidong_sun_2-1787287252963.png


私が使っているIW623モジュールはAW-XM729-PURで、PCIEインターフェースを持つM.2モジュールです。


もしWiFiにSDIOインターフェースを使っているなら、dtbファイルはimx8mp-evk-usdhc1-m2.dtbであるべきです

そして、以下を実行します。

# modprobe btnxpuart

#hciconfig -a

HCI0インターフェースがリストに記載されます。

[注]

imx-image-multimediaのデフォルトドライバーはIW623をサポートしており、AW693ファームウェアを使用しています。


ありがとう!
よろしくお願いいたします。

維東

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: