こんにちは、NXPの皆さん。
Mode2でGD3162レジスタを「リセット」せずに、特定のレジスタビットに「1」を書き込むことでフォルトビットをクリアできるのか、簡単な確認が欲しいです。それとも、故障を解消するメックはPOR_1、POR_2、BIST_FAILに限られているのでしょうか?
Akshat_VE02376_0-1786968569085.pngアクシャット_VE02376_0-1786968569085.png
こんにちは、Akshat_VE02376さん
良い一日!
はい、フォールトビットはMODE2を使わずに対応するSTATUS1/STATUS2ビットに「1」を書き込むことでクリアできます。RESETは、基礎となる故障条件が消えている場合に限ります。
データシートにPOR_1、POR_2、およびBIST_FAILと記載されていることは、制限事項ではありません。これは、一見すると特別なビットに見えるものでさえ、書き込みによる消去メカニズムによって消去されることを強調している。
コミュニティの別のCASEも見てみて、関連すると思います。FUTUREの質問に役立つかもしれません。
「すべての故障は、対応するSTATUSxレジスタのビットに『1』を書き込むことでクリアできます。」
https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/GD3162-gate-driver-WDOG-fault/m-p/2049814
この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。