您好,NXP,
我们遇到 IW610 驱动程序与基于 Ambarella 处理器的 SBC [Ambarella CV75 EVK] 配合使用的问题。IW610 HW 是村田 2KL 模块,通过 USB 接口连接到主机。
[设备设置]:
客户(VVDN)在同一主机上通过Microchip公司的USB4216 USB集线器连接5G/LTE模块和2KL模块。
【问题】:启动时,2KL模块(IW610)可以被正确检测和枚举,但5G/LTE模块检测失败。如果仅将5G/LTE模块连接到系统并重启设备,则设备枚举正常。
当枚举 2KL 模块之后枚举其他 USB 设备时,就会出现此问题。在 2KL 枚举之前枚举的所有设备均工作正常。
附件为客户控制台日志和 WiFi/BT 驱动程序调试日志。
期待您的支持。
谢谢!
潘卡杰·桑特
你好@pankaj
好的,我这就查看你的日志。
顺祝商祺!
肖恩
嗨@shaun_wu ,
这个问题与外部无线电共存无关,而是与通过 USB 进行设备枚举有关。
请您协助调查所提供的日志中出现的枚举问题。如果您需要更多日志文件,请与我们联系。
你好@pankaj
对于多无线芯片,我们提供外部共存接口来控制无线流量。您可以按照以下指南连接和配置共存系统:
https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN14410&appType=license
顺祝商祺!
肖恩
你好@pankaj
我们注意到有客户向我们反映了同样的问题。印度SAE车队正在负责此事。00994762 | 案例 | Salesforce ,您可以通过此案例进行进一步讨论。
顺祝商祺!
肖恩