NXPチームの皆様、こんにちは。
私たちはカスタムのi.MX95ベースの設計を開発しています。
当社の設計では、PCIE1 RECCLKはi.MX95 PCIeクロック出力から供給され、PCIE2 RECCLKは外部クロックジェネレーターから供給されています。
PCIE1とPCIE2は異なるREFCLKソースを使用しているにもかかわらず、それらを組み合わせてPCIe x2リンクを形成することは可能でしょうか?
参考のために、簡略化した回路図の一部を添付します。PCIE1 REFCLKとPCIE2 REFCCLKは、カスタム設計で異なるソースから生成されます。
(PCIE1_REF_PAD_CLKは10KΩ終端、PCIE2_REF_PAD_CLK_Pはクロックジェネレータ(U22)から供給されます)
@Louisliyuan
いいえ — i.MX95上のPCIE1とPCIE2は1つのPCIe x2リンクに統合できません。i.MX95 PCIeサブシステムは、x1レーンをサポートする2つのPCIe Gen 3.0インターフェースを持ち、2つのシングルレーンのSerDesコントローラと2つのシングルレーンのPHYを備えています。
つまり、PCIE1とPCIE2は独立したx1 PCIeリンクであり、1つのx2コントローラーが2レーンになるわけではありません。
SO,あなたのカスタムデザインについて: