2405575_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2405575_ja-JP

2405575_ja-JP

MCXN236はConfig Toolsでサポートされていません。!?

最新版と思われるMCUXpresso Config Tools 26.06をダウンロードしました。

「データマネージャー」を使ってFRDM-MCXN236設計ファイル+N236プロセッサファイルをダウンロードしました

問題:ツールに「デバイス設定ツールは選択したプロセッサをサポートしていない」と表示されます。別のツールを選ぶ

下記のスクリーンショットをご覧ください。

dav1_0-1786910536184.png



N23シリーズを追加する予定はありますか?

開発ボードMCX NRe: MCXN236 not supported in Config Tools..!?

こんにちは、 @dav1 さん

NXPコミュニティへのご質問ありがとうございます!

MCXN236はMCUXpresso Config Toolsでサポートされています。MCXN2xxシリーズ(FRDM-MCXN236を含む)のサポートは、Config Tools v15(MCUXpresso IDE v11.9.0にバンドル)で導入され、現在のv26.06でも引き続き利用可能です。

表示されているエラーは、プロジェクトの設定方法に関連している可能性が最も高いです。設定ツールは、デバイスを正しく識別し初期化コードを生成するために、適切なSDKベースのプロジェクト内から起動する必要があります。データマネージャー経由でプロセッサデータを単にダウンロードするだけでは、ツールの完全な機能を有効にするには不十分です。

Celeste_Liu_0-1786953700422.png

スタンドアロンの設定ツールで新しい構成を作成する際は、プロセッサのみの設定ではなく、SDKsや特定のツールチェーンに関連付けられたプロジェクトタイプを選択することを推奨します。これにより、デバイスが正しく認識されるようにします。

Celeste_Liu_1-1786953835716.png

また、スタンドアロンの設定ツールはMCUXpresso IDEでの使用を想定していません。開発環境がMCUXpresso IDEの場合は、MCUXpresso IDEに統合された設定ツールを直接ご利用ください。IAR Embedded WorkbenchやKeil MDKなど他のサポートされているIDEには、スタンドアロンの設定ツールが適切な選択肢です。もしMCUXpressoのVS Codeを使っているなら、Config Toolsも内蔵されており、スタンドアロン版は必要ありません。

Celeste_Liu_2-1786954108390.png

これがお役に立てば幸いです!ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

BR

セレステ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
7 時間前
更新者: