FRDM-RW612評価キットを使用する場合、テストツールでPHY1とPHY2のBLE送信電力を変更するにはどうすればよいですか?
このツールはHCI cmd HCI_LE_Transmitter_Test [v4] の設定TXパワーをサポートしていないようです。
NXPテストツール12(BLE HCI 5.0 16.1.xml)
これは「HCI_LE_Transmitter_Test [HCI_LE_Transmitter_Test [v2]]」のように見えます。
HCI_Read_Trasmit_Power_Level を使用して TX 電力を読み取る場合:
タイプ[0] = 0x4
タイプ[1] = 0xC