2405165_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2405165_ja-JP

2405165_ja-JP

S32DS 3.6.2

S32DS 3.6.2について質問があります。IDEの設定に問題が発生しています。RTD 6.0.0で生成されたデモプログラムを使用しているのですが、CTの設定時に下の画像のような問題が発生します。IVTやその他のツールが無効になっている原因は何でしょうか?少し困惑しています。 屏幕截图 2026-08-14 155022.png

Re: S32DS 3.6.2

こんにちは、@sunshine88 さん

設定ツールでのIVT/DCDサポートは、選択したデバイスおよびインストール済みツールパッケージに実装されたスコープによって異なります。IVTエディタが無効になっているからといって、RTDサンプルプロジェクトが無効であるとは限りません。
 
選択されたS32K358構成では、構成ツールにグラフィカルなIVT/DCDエディタは含まれていません。これらのツールはBootROM/ブートイメージの設定に関連するものであり、標準プロジェクトでは必要ありません。
 
したがって、Update Codeとプロジェクトのビルドが成功裏に完了した場合、ピン、クロック、ペリフェラルなどのサポートされた構成領域でプロジェクトは通常通り使用できます。

よろしくお願いいたします。

パベル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
土曜日
更新者: