您好,
我安装了S32 Design Studio 3.5 ,然后下载并安装了S32K1 RTD 3.0.0 。安装 RTD 后,我尝试为S32K118创建一个新项目。
但是,在创建项目时,**没有显示 S32K118 的 SDK/RTD 可用**。
请问有人能帮我了解一下可能缺少什么,或者如何正确配置/安装 S32K1 RTD 3.0.0 吗?这样它就能出现在S32设计工作室3.5中了吗?
先行致谢。
HI
抱歉, S32 Design Studio (S32DS) v3.5不支持S32K1 SDK 3.0.0 。
如果您必须使用S32K1 SDK 3.0.3 ,我们建议下载适用于 ARM 2.2 Update 1 的 S32 Design Studio 。
如果您必须使用S32K1 SDK 3.0.2 ,我们建议下载S32 Design Studio for ARM 2018.R1 Update 11 。