こんにちは、みんな、
私はEdgeLock SE050とESP-IDF v4.1.2を実行するESP32を統合するセキュリティプロジェクトに取り組んでいますI2C経由。私の目標は、PlatformSCP03を使ってSE050からデバイス証明書を読み取ることです。
私が使用している参照ソースコードは、Plug & Trust MW Release v02.16.00 専用に作成されたものです。しかし、NXPポータルではこの古いバージョンはもう見つかりません。新しいv3やv4パッケージをダウンロードすると、ディレクトリ構造の変更、ヘッダーファイルの欠落、SSS_MALLOC互換性の欠如によりESP-IDFでビルドエラーが頻繁に発生します。
Plug & Trust MW v02.16.00のアーカイブをお持ちか、またはこのレガシー版をダウンロードできる場所をご存知の方はいらっしゃいますか?あるいは、より新しいミドルウェアバージョンでこのプロジェクトをコンパイルする方法について何かアドバイスがあれば、大変ありがたいです。
前もって感謝します
お世話になります。
NXP製品のご利用ありがとうございます。
これはセキュアエレメントであるため、最新バージョンを使用することを強くお勧めします。ESP32では利用できないことは承知していますが、ご自身で実装できる可能性を探ってみてください。