2405136_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2405136_zh-CN

2405136_zh-CN

参考文档请求:在 S32DS 中将 AI 工具与 Cody Chat 集成

尊敬的NXP社区团队:

我目前正在使用 S32 Design Studio,并使用 IDE 中提供的 Cody Chat 功能。

我想知道是否可以将OpenAI ChatGPT 和 Anthropic Claude等外部 AI 模型集成到 S32 Design Studio 的 Cody Chat 部分中。

我的需求是在 S32DS 内部直接使用 AI 助手来执行以下操作:

  • C/C++ 代码生成及说明
  • 嵌入式 C 开发
  • 调试编译器和链接器错误
  • CAN、SPI、I2C、UART 和 ADC 开发
  • S32K3/S32K344 开发
  • 了解并参与当前的S32DS项目项目。

我发现 Sourcegraph Cody 的官方文档描述了对 OpenAI 和 Anthropic 模型的支持,包括模型配置和自带密钥 (BYOK) 选项。

请问您能否澄清一下:

  1. S32 Design Studio 中使用的 Cody 集成是否能够连接到 ChatGPT/OpenAI 和 Claude 等外部 AI 提供商?
  2. 我们能否在 Cody Chat 部分为这些 AI 提供商配置我们自己的 API 密钥?
  3. 是否有任何 NXP 官方文档、S32DS 文档、Cody 文档或示例项目说明如何在 S32DS 中配置或将外部 AI 模型与 Cody 集成?
  4. 如果当前 S32DS 版本不直接支持此功能,是否有官方方法可以扩展 Cody/Eclipse 插件以支持外部 AI 提供商?
  5. 与标准的 Sourcegraph Cody 实现相比,S32DS 实现的 Cody 是否存在任何限制?

作为参考,我找到了以下关于支持的LLM和模型配置的Sourcegraph文档:

  • 支持的LLM
  • 科迪模型配置
  • Cody 模型配置示例

请问能否提供NXP的相关参考文档或推荐的S32DS实施流程?

感谢您的支持。

此致,
阿拉文德·托加拉利

Re: Request for Reference Documentation: Integrating Ai tools with Cody Chat in S32DS

你好,

人工智能工具及其外部使用文档计划于9月26日发布。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1ヶ月前
更新者: