こんにちは、NXPさん。
画像に示すように、Zephyr SDKのインポートが繰り返し失敗します。原因は何でしょうか?また、どのようにトラブルシューティングすればよいでしょうか?
魔法を解くテストもしてみましたが、結果は同じでした。
こんにちは、 @hadden178さん
MCUXpresso上でVS Codeを使ってテストしてみました。
正常にインポートできたので、GitHubリポジトリには問題がないようです。
ログに基づいて
remote: Enumerating objects: 3105, done.
remote: Counting objects: 100% (1405/1405)
remote: Compressing objects: 100% (433/433)
error: RPC failed; curl 56 Recv failure: Connection was reset
おそらくネットワーク接続の問題だと思います。
リポジトリを手動で更新するには、`nxp\frdm_mcxa156`フォルダで`west update`コマンドを実行してみてください。
BR
ハリー