こんにちは、
U-Bootのlf-6.18.20-2.0.0ブランチで「コミットa5c91319731f(「MLK-25803-2: Update VID/PID」)は、USBユーザー全員に回帰を導入します。
設定から値を取得するのではなく、USB製品IDを強制的に入力します。これは、0x0151以外の値を使用しているすべてのボードを破損させます。
この問題は、NXP製以外のボード(NXP製SoCを使用しているボード)でこのU-Bootブランチを使用した場合に発生します。
この値は設定ファイルから取得する必要があり、ハードコーディングしてはいけません。
次のパッチで問題が解決しますが、あなたの支店にも適用できますか?
「`」
diff --git a/arch/arm/mach-imx/spl.c b/arch/arm/mach-imx/spl.c
インデックス 165cc82d9c72..46e26d138cf9 100644
--- a/arch/arm/mac-imx/spl.c
+++ b/arch/arm/mach-imx/spl.c
@@ -199,7 +199,7 @@ int g_dnl_bind_fixup(struct usb_device_descriptor *dev, const char *name)
snprintf(serial_string, sizeof(serial_string), "%08x%08x", serialnr.high,シリアル番号.low);
g_dnl_set_serialnumber(serial_string);
#endif
- put_unaligned(0x0151, &dev->idProduct);
+ put_unaligned(CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM + 0xfff, &dev->idProduct);
0を返す。
}
「`」
問題は、あなたが先ほど説明したNXP製品に関する具体的なニーズではありません。問題は、コードに数字をハードコーディングすることで、ユーザーがkconfigから設定できず、実質的に回帰を生み出せないことです。
その変更は、異なるニーズを持つ既存ユーザーを無視し、動作するユースケースを積極的に壊すことです。コードの中のgrepでgrep CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUMすれば、この問題が壊れている複数のユースケースがわかります。
回帰バグを引き起こさない、別の解決策が必要です。
こんにちは、
この変更は意図的なものであった。
VID 0x525とPID 0xa4a5すでにPLX Technology, Inc.として登録されています。
Linux-USBファイルバックアップストレージガジェット
しかし、fastboot デバイスはマスストレージデバイスではありません。Windows 10 の最新アップデートは既に上記の vid/pid をキャッシュしています。
Freescale VID 0x1fc9を使用するように変更します。
PID 0x151、SPL SDP HIDダウンロード用
PID 0x152、Fastboot用
PID 0x153、カーネル高速起動用
uuuを1.4.182以上にアップデートする必要があります
こんにちは、
このことを社内チームに伝え、次のリリースでパッチが必要かどうか確認してもらい、今の段階で回避策を実装できます。
よろしくお願いします。
こんにちは、
修正が出されたので、2026年Q3のRC2リリースから問題は解決されるはずです。
シモナ
>、社内チームにこのことを伝え、次のリリースでパッチが必要かどうか確認してもらいます。今この段階で回避策を実装できます。
これは私たちにとってうまくいっていません。
あなたのブランチには複数の修正を適用しており、これはその一例です。
開発者がこのパッチを受け入れるのか、それとも別の方法で問題を解決するのか、フィードバックが必要です。パッチや修正を送ってもフィードバックがなく、決定通知すらされない将来のリリースを待たなければならないのは、効果的な協力の方法ではありません。
この状況を進める別の方法についてアドバイスをいただけますか?ありがとう、
フランチェスコ