2404602_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2404602_ja-JP

2404602_ja-JP

FlexIO0 SPIコントローラーのTXシフター(SHIFTCTL, PINCFG=11b)は、SHIFTSにもかかわらず出力ピンを駆動しません

取締役会: FRDM-MCXN236(MCX N236、デュアルCortex-M33)
ツールチェーン: MCUXpresso IDE 25.6.136,ベアメタルレジスタレベルC(SDK周辺機器ドライバーなし)
RMの参考文献: MCX N23x リファレンスマニュアル Rev. 4、2025-03-05、第53章(FlexIO)、表453(SPIコントローラ、CPHA=0構成)

私が作っているもの:

FlexIO0はRM表453に従いSPIコントローラとして構成:シフター2台(shifter0 = TX、shifter1 = RX)+タイマー1台(timer0 = SCK、デュアル8ビットカウンタボーモード)、SPI経由でBME280センサーを読み込みます。ピン: P1_0/P1_1/P1_2 は ALT6 (FLEXIO0_D8/D9/D10) に多重化され、PORT1->PCR の読み取りによって正しいことが確認されています。

観察:
RXシフターとSCKタイマー出力はどちらも完全に動作します。SCKは正常にスケジュール通りに切り替わり(2つの独立したレジスタで確認済み、下記参照)、SHIFTSTAT/TIMSTATはすべての転送が正常に、時間通りに、エラーなく完了したことを報告します。しかし、 TXシフターの出力ピン(SDO、D8)は、私が思いつく限りのあらゆるバリエーションで、そこに何が書き込まれていても、電気的な動きを全く示しません。センサーからのチップIDレジスタの読み込みは常に 0x00 であり、期待される 0x60 ではありません(同じボード、同じセンサー、同じブート上の動作する FlexComm/LPSPI3 ドライバーが正しく読み取れます)。

レジスタ構成(RMテーブル453と完全に一致、PINSELは実際のピンに置き換えられています)

SHIFTCFG0 = 0x0000_0000 (RM: 0000_0000h -- スタート/ストップビット無効)
SHIFTCTL0 = 0x0083_0002 (RM: 0083_0002h、PINSEL=8 (実際のD8/SDOの場合))
デコード結果: TIMSEL=0、TIMPOL=1(負エッジ)、PINCFG=3(11b、駆動出力)
PINSEL=8、PINPOL=0、SMOD=2(送信) -- すべてのフィールドがRMのものと照合されます
文字通りの例では、PINSELのみが置換されています。
SHIFTCFG1 = 0x0000_0000
SHIFTCTL1 = 0x0000_0101 (RM: 0000_0101h、PINSEL=10 (実際のD10/SDIの場合))
TIMCMP0 = RM独自の式に基づいて算出(8ビットフレーム、1MHz SCK用のボー分周器)
TIMCFG0 = 0x0100_2222 (RMリテラル値、ピン置換不要)
TIMCTL0 = 0x01C3_0201 (RM: 01C3_0201h、PINSEL=9 (実際のD9/SCKの場合))

私が除外した可能性は、それぞれハードウェアの直接的な証拠(デバッガによるレジスタ/メモリの検査、オシロスコープは使用不可)に基づいている。

  1. ピンマルチプレクサがALT6に到達していません -- PCRの読み取り結果から、使用されている4つのピンすべてでALT6の設定が正しいことが確認されました。
  2. センサ/配線の故障――別の動作するFlexComm/LPSPI3 SPIドライバが同じ物理センサ、同じ起動時にチップID(0x60)を正しく読み取ります。
  3. SCKは物理ピンで一度もトグルしなかった――同時にサンプリングされた2つの独立したレジスタ、FLEXIO0->PIN(ビット9)とGPIO1->PDIR(ビット1、完全に別の周辺ブロックで、FlexIO内部ロジックを経由しない)によってトグルが確認された。両者はリアルタイムで、サンプルごとに一致する。
  4. SHIFTBUFBIS (ビットスワップされたエイリアスレジスタ) 内の TX バイトレーンの配置 -- 下位バイト、上位バイト (RM 53.3.1 から再導出) を試しました。シフトレジスタのマイクロアーキテクチャ記述(サマリーテーブルだけでなく)、バイトレーンに依存しない完全な32ビット交互書き込み(0xAAAAAAAA)など、すべて同一の永続的にフラットなSDOを生成します。
  5. TXバッファアンダーラン(SHIFTERR)-- RX準備完了待機が成功した直後にキャプチャされ、毎回0x0(クリーン)を読み取ります。
  6. ピン/パッド固有の障害 -- shifter0 の PINSEL をまったく異なる物理ピン (D8 ではなく D9) に再ターゲットしましたが、依然として平坦です。タイマーは、同一のPINCFG=11b「駆動出力」機構を使用して、どちらのピンも正しく駆動します。
  7. 「有効化時の暗黙的なロード」(RM 53.3.1:シフターの状態フラグは、「データがSHIFTBUFからシフターにロードされたとき、またはシフターが送信モード用に最初に構成されたとき」に設定されます。つまり、最初のサイクルでロードされた古いデータが存在する可能性があります)は、最初の転送を破棄し、続いてトレースされた明確な2番目の転送を行うことで除外されました。結果は同一で、フラットな状態でした。
  8. SHIFTBUFBIS エイリアス書き込みパスの非対称性 -- SHIFTBUFBIS[0] の代わりに、エイリアスされていないプレーンな SHIFTBUF[0] レジスタを介して同じバイトレーン非依存パターンを書き込みました: 同じフラットな結果。
  9. FLEXIO0->PINOUTD/PINOUTE/PINOUTDIS(グローバルなピンごとのソフトウェア出力オーバーライドレジスタ、RM 53.3.3)-- ライブ読み取りでは、動作中のSCKピンと動作していないSDOピンの両方で、すべてゼロが表示されます。これは、「タイマー/シフター構成によって制御されている」(通常の状態)ことを意味します。原因ではない。
  10. FLEXIO0->PINの読み取り自体が信頼できない - 上記の#3を参照。GPIO1->PDIRを介して独立して確認済み。
  11. Shifter0インスタンス固有の不具合 -- 代わりに、ビット単位で同一のSHIFTCTL値で構成されたshifter2を使用して、全く同じフラットな結果を再現しました。同じ失敗。特定のインスタンスに限った話ではありません。
  12. RM 53.7.1.27の文書化された 2 段階の PINCFG 書き込みシーケンス (最初に 10b を書き込み、次に 11b に別途書き込み、最初の構成時の短い低グリッチを回避する) -- 直接適用: 同じフラットな結果。

また、この部分に関する唯一の公開されたマスクセットエラッタ文書(MCXN23x_0P21K Rev. 2.0)も確認しましたが、FlexIO関連の項目は一切ありません。また、NXP自身のFlexIO-SPIアプリケーションノート(AN12780)も確認しました。後者はRM表453がすでに記載しているもの以上の指針を加えていません。

質問:

シフターの内部帳簿(SHIFTSTAT、SHIFTERR、TIMSTAT)は、すべてのテストで完全に正常で、スケジュールどおりで、エラーのない送信モード動作を報告しており、同じCSブラケットトランザクション内の複数の転送にわたってTX準備完了フラグが正しくクリアおよび再設定されています。これはRM 53.3.1によれば、真のタイマートリガーによるリロードでのみ発生するはずです。また、シフトクロック自体(同じPINCFG=11b「駆動出力」メカニズムですが、SHIFTCTLではなくTIMCTL経由)が物理ピンに正しく到達することが独立して証明されています。

レジスタレベルの設定がすべてRMテーブル453の具体的な例と完全に一致するにもかかわらず、シフタのSHIFTCTL.PINCFG=11b送信モード出力(タイマーの同じPINCFG=11b出力とは対照的に)がMCXN23xマスクセット上の割り当てられたピンに到達できないような、既知のシリコン動作、文書化されていない前提条件、またはRMのギャップは存在するのでしょうか?

必要であれば、レジスタレベルのプロジェクトソースコード全体と、完全な追記専用の調査ログ(試行したすべての仮説、すべての撤回、およびそれぞれの正確なハードウェア証拠)を喜んで共有します。

 

 

MCX NRe: FlexIO0 SPI-controller TX shifter (SHIFTCTL, PINCFG=11b) never drives its output pin, despite SH

こんにちは、 @hafeezmhdさん

提供された情報に基づくと、SHIFTCTL.PINCFG = 11bで送信モードに構成されたシフターが割り当てられたピンを駆動している間、同じFlexIOインスタンス上のタイマー出力が正常に動作することを妨げるような、既知のMCXN23xシリコンの制限、エラー、または文書化されたFlexIO要件は見当たりません。

タイマー出力が物理ピンに正しく到達していることが確認されており、FlexIOステータスフラグもシフターの正常な動作を示しているため、お客様が観察されている動作は、FlexIO SPI構成に関するドキュメントに記載されている通常の動作とは異なります。

この時点で、完全なソースコードと初期化シーケンス、および初期化後と転送直前に取得した完全なレジスタダンプを確認することが役立つでしょう。これは、レジスタ抜粋だけでは明らかにならない、微妙な構成上の依存関係を特定するのに役立つ可能性があります。

可能であればプロジェクトの情報源を教えていただければ、詳しくご覧いただけます。

BR

ハリー

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-19-2026 03:35 AM
更新人: