2404542_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2404542_ja-JP

2404542_ja-JP

CodeWarriorのビルドエラー

時々ビルドエラーが出ます:

mingw32-make: *** ターゲットにするルールはありません Dropbox//Projects/\Project_x/\Project_Headers/\../\Sources/\イベント情報.c',`Sources/Events_c.obj` で必要です。  停止。

ファイル Events_c.obj は確かに存在しますが、通常の対処法では解決しません。クリーンビルドを試しました。Events_c.obj を削除しました。Flashフォルダ全体を削除し、シャットダウンと再起動も試しましたが、何も効果がありませんでした。結局、新しいプロジェクトを作成し、ソースファイルの内容をコピー&ペーストしました。この問題は数週間に一度発生し、数回はコンピューターが「スリープ状態」になった後に自然に解消されました。

Re: CodeWarrior Build errorありがとうございます。同期の問題は納得できますが、試せるまで数日かかりそうです。Re: CodeWarrior Build error

これは.objファイルの問題というよりは、ファイル自体、あるいは生成された Makefile 内の古いまたは不正な依存関係パスのようなものです。Dropbox//Projects/\Project_x... というパスに奇妙なスラッシュが含まれていることが大きな手がかりです。プロジェクトがDropboxと同期されたフォルダから直接ビルドされているかどうかを確認し、ローカルの同期されていないディレクトリに移動してみてください。また、問題が発生した際に生成された依存関係/Makefileのエントリを、正常にビルドできた場合と比較してください。Dropboxフォルダの同期後、またはPCのスリープ解除後にエラーが解消される場合は、ソースファイルではなく、Dropbox/ファイルシステムのタイミングに問題がある可能性が高いでしょう。

Re: CodeWarrior Build error

こんにちは、

CodeWarriorのどのバージョンを使用していますか?

あなたが試したクリーンビルドは、コマンド>クリーン(すべて)を使用したものですか?

新しいプロジェクトに移るとうまくいくのに、数週間後にまた同じことが起こる?

おそらく、あなたのMakefileがディレクトリに合わせていないのでしょう。

メイクファイルをクリーンアップして再作成するには、以下の手順をお試しください。

プロジェクトビューで > クリーン > ビルドするプロジェクトを選択

 

luis_maravilla_1-1787091476012.pngluis_maravilla_1-1787091476012.png


また、推奨事項として、Dropboxフォルダは使用せず、ローカルパスに変更してビルドディレクトリに追加または変更してください。

詳細はこの投稿をご覧ください。 ターゲットにするルールはありません |MCUのエクリプス

敬具、ルイス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-19-2026 03:34 AM
更新者: