我考虑用DDR工具来LX2160A,但我连接不上。
我认为原因是CCS无法确认JTAG连接。
附上身份码验证结果。
KAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.png
前段时间我尝试连接时,通过 JTAG 确认了连接,但是文件损坏了,由于我没有仔细管理版本,所以一直无法恢复。
Check for Update无法识别从互联网下载时文件损坏的情况,因此无法匹配当前软件状态。
既然我曾经连接过一次,我怀疑可能是软件问题。如果你知道解决办法,请告诉我。
非常感谢你的理解。
感谢你的回复。
我使用“CodeWarrior for ARMv8 v11.5.0 b200629 Windows Offline Installer”执行了安装。
之后,我尝试使用 CodeWarrior IDE 进行更新,方法是选择“帮助”→“安装新软件”→“添加”→“归档”,并指定 com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip,但在安装过程中出现错误。
错误信息如下:
KAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.png
安装项目时发生错误
会话上下文为:(profile=epp.package.cpp,phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install, operand=[R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb13.0.0.202003111126 --> [R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb14.0.0.202204131357,操作=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck)。
NLS 缺少消息:参数未设置,位于:com.freescale.updater.customactions.Messages
请问您能否指导我如何处理此事?
非常感谢你的理解。
请先安装 CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe,然后打开 CodeWarrior IDE 并从“帮助”->“安装新软件”->“添加”->“归档”安装服务包 com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip。
如果问题仍然存在,请提供屏幕截图以显示您的错误。
感谢你的回复。
当前使用的CodeWarrior版本信息如下:
CodeWarrior QorIQ LS 系列开发工作室 - ARM V8 指令集架构
版本:11.5.0
版本号:200629GA
与您提供的最新版本相比,我的环境似乎运行的是旧版本。
顺便问一下,如果我通过“安装新软件”→“添加”→“归档”选择“com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip”,我应该安装哪些项目?
选择“全选”会导致错误,安装失败。
请检查您是否已安装适用于 ARMv8 的最新版 CodeWarrior 11.5.12。
请打开 CodeWarrior IDE,并从“帮助”->“关于 CodeWarrior Development Studio for QorIQ LS series - ARM V8 ISA”中检查版本。
如果您已经安装了此版本的 CodeWarrior,请从 CodeWarrior TAP 上拔下 USB 电缆,然后重新插入。
请从以下链接下载我的安装文件,并重新安装适用于 ARMv8 11.5.12 的 CodeWarrior。
您是在 Windows 10 系统中安装适用于 ARMv8 的 CodeWarrior 吗?
请先删除所有 CodeWarrior 安装文件。
请从我的压缩包中安装 CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe。
然后打开 CodeWarrior IDE,在新工作区中,从“帮助”->“安装新软件”->“添加”->“归档”安装服务包 com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip。
感谢您的支持。
按照要求,我尝试使用您提供的下载链接重新安装 CodeWarrior for ARMv8 11.5.12。但是,在安装更新包时发生错误。
我已经在下载链接页面回复了错误详情,请您查看一下好吗?
你知道是什么原因导致这个问题吗?
我希望您在解决此事上继续给予支持。
此消息由机器已翻译。
1. 请删除您的 CodeWarrior 安装文件夹。
2. 请不要使用您原来的安装文件。请同时使用 .exe 文件。以及我下载链接中的压缩文件。
3. 安装 exe 文件后,请在新的工作区中打开 CodeWarrior IDE 以安装 zip 服务包。
感谢您的回复。
怀疑下载的文件可能已损坏,我重新下载并尝试按如下方式进行更新。
在“可用软件网站”中,我选择了:
添加 → 存档 →
com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip
从解压后的下载包中。
执行此操作后,“CodeWarrior Updates”被添加到列表中,我只启用了这个更新站点。
为了简化调查,我随后使用了“可用更新”功能,并从列表顶部开始逐个安装了更新。以下更新失败并出现错误。
错误信息如下所示。
• CodeWarrior Debugger GTA 14.0.0.202212090959
安装过程中发生错误。
会话背景为:
(profile=epp.代码包,软件包.cpp,
phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install,
operand=[R]com.freescale.core.debugger.gta 14.0.0.202006241928 --> [R]com.freescale.core.debugger.gta 14.0.0.202212090959,
action=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck)。
NLS 缺少消息:param_not_set 在:
com.freescale.updater.customactions.Messages
• 恩智浦 GDB 14.0.0.202204131357
安装过程中发生错误。
会话背景为:
(profile=epp.代码包,软件包.cpp,
phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install,
操作数=[R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb13.0.0.202003111126 --> [R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb14.0.0.202204131357,
action=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck)。
NLS 缺少消息:param_not_set 在:
com.freescale.updater.customactions.Messages
• QorIQ 配置和验证套件 - 通用布局 4.24.0.FSL20221019_2247
安装过程中发生错误。
会话背景为:
(profile=epp.代码包,软件包.cpp,
phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install,
operand=null --> [R]com.freescale.cw.qcvs.feature_root4.24.0.FSL20221019_2247,
action=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck)。
NLS 缺少消息:param_not_set 在:
com.freescale.updater.customactions.Messages
我没有测试 CodeWarrior Core IDE 14.0.0.202212091004 和 CodeWarrior Debugger 14.0.0.202212091004,因为这些软件包似乎包含了上面列出的软件。
其他所有更新均已成功安装,没有任何问题。
作为额外的验证步骤,我将尝试安装通过“安装新软件”提供的软件包。上述已提供各个更新包的测试结果。
如果您有任何关于这些错误原因或与之相关的已知问题的信息,我将非常感谢您的建议。
谢谢你的帮助。
此消息由机器已翻译。
在“合作对象”中,您选择了“仅限本地站点”,这也是不正确的,请不要选择任何内容,保持空白即可。然后单击“添加”->“存档”,并指定服务包的位置。
请参考以下截图。
yipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.png
感谢您的支持。
我按照您建议的步骤操作:
完全卸载了整个 CodeWarrior 安装程序(不仅仅是服务包)。
已删除以下缓存文件夹:
C:\Users\
C:\Users\
重新安装了CodeWarrior。
打开帮助 → 安装新软件 → 添加 → 归档,并指定文件 com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip。
添加存档后,我尝试通过“安装新软件”对服务包提供的插件进行安装和更新操作。
因此,服务包中的大部分插件都已成功下载并安装。但是,附件截图中显示的插件在安装/更新过程中失败,无法更新。
KAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.png
顺祝商祺!
请从“帮助”->“安装新软件”->“添加”->“归档”安装服务包 com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip。
并非来自“可用软件网站”
请同时删除缓存文件夹。
感谢您的指导。
我已按照您的建议检查了更新配置。
我从全新安装开始,将设置配置为与附件截图中显示的设置一致,然后尝试安装。
KAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.png
但是,如附件视频文件所示,即使设置完全相同,安装仍然会失败并出现错误。
我还注意到,显示的商品数量与您提供的截图不符。这种差异是否与该问题有关?或者您是否知道可能是什么原因造成的?
非常感谢您的任何建议。
谢谢你的帮助。期待您的回复。
此消息由机器已翻译。
谢谢你的解释。
今天,我重复了安装过程,并确认了以下事项。
首先,我从 Windows 设置 > 已安装的应用 中卸载了以下应用程序:
- CodeWarrior QorIQ LS 系列开发工作室 - ARM V8 ISA v11.5.0
- CodeWarrior for ARMv8 v2020.06
接下来,我删除了Windows用户目录下的以下文件夹:
- .codewarrior
- .eclipse
- .p2
然后我又下载了该软件包,解压后进行了全新安装。
此时,“可用软件站点”配置与您提供的屏幕截图一致,如附件屏幕截图所示。
KAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.png
但是,当我尝试安装更新包时,出现了一个错误。
我还想更正我之前提供的信息。我之前发送的屏幕截图是在更新错误发生后、IDE 重启后捕获的。
因此,截图并不能反映全新安装后的状态。对于发送错误的截图以及由此可能造成的任何困惑,我深表歉意。
谢谢你的帮助。期待您的回复。
此消息由机器已翻译。
这个问题可能与您的 Windows 11 操作系统有关。
请打开 CodeWarrior IDE,点击帮助->安装新软件->已安装软件->配置,将配置复制到 txt 文件中并发送给我。
你好,
附件是以下场景的配置文件:
1.全新安装
2.应用更新包后(更新在完成前失败)
3. 在场景 2 失败后,再次使用 CodeWarrior IDE 窗口右下角显示的更新图标执行更新。
顺祝商祺!
请参考我下面的截图,第一项和你的不一样。
yipingwang_0-1788146095643.pngyipingwang_0-1788146095643.pngyipingwang_0-1788146095643.pngyipingwang_0-1788146095643.pngyipingwang_0-1788146095643.pngyipingwang_0-1788146095643.png
你是否重新安装了我提供的 CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe 文件?
此外,请检查服务包的属性,大小是否相同。
yipingwang_0-1788251622006.pngyipingwang_0-1788251622006.pngyipingwang_0-1788251622006.pngyipingwang_0-1788251622006.pngyipingwang_0-1788251622006.png
除了语言设置之外,我没有发现明显的区别。
请编辑 C:\Freescale\CW4NET_v2020.06\CW_ARMv8\eclipse\eclipse.ini 文件,添加以下几行。
-Dfile.encoding=Cp1252
-Dsun.jnu.encoding=Cp1252
-Dorg.osgi.framework.language=en
打开 CodeWarrior IDE
C:\Freescale\CW4NET_v2020.06\CW_ARMv8\eclipse\eclipse.exe -nl en
然后尝试是否可以进行升级。
你好,
我按照要求的步骤操作,根据指示修改了 eclipse.ini 文件,并使用以下命令启动了 CodeWarrior:
C:\Freescale\CW4NET_v2020.06\CW_ARMv8\eclipse\eclipse.exe -nl en
然后尝试使用“帮助”->“安装新软件”进行更新。
然而,更新仍然失败了。
我已附上错误日志文件,请您查看。
我还注意到,在全新安装后,甚至在尝试更新之前,日志中就已经出现了一些错误。这些错误是否与更新失败有关?
附件日志包含以下内容:
- 安装后的首次启动,以及
- 随后通过帮助 -> 安装新软件执行的更新尝试。
顺祝商祺!
请以管理员身份运行CodeWarrior。
你的电脑运行的是 Windows 10 22H2 版本吗?
如果可以,请尝试在 Windows 10 22H2 上安装 CodeWarrior for ARMv8 11.5.12。
请参考“3.请参阅 https://www.nxp.com/docs/en/release-note/CW-ARMV8-RN.pdf中的“系统要求”部分。