2404525_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2404525_ja-JP

2404525_ja-JP

LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

LX2160Aに対し、DDR toolの使用を考えていますが、Connectができません。

原因はCCSより、JTAGの接続が確認できないことだと思います。

IDcodeの確認結果を添付します。

KAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.pngKAZU_ISHI_0-1786615924736.png

少し前に接続を試した際はJTAGからの接続が確認できましたが、ファイルが破損してしまったことと、細かくリビジョンを管理しておらず復元できておりません。

check for Updateより、インターネットからダウンロードを実施するとファイルが破損するケースが存在することを把握しておらず、現在ソフトウェアの状態を一致させることができないでいます。

一度接続できたため、ソフトウェアの問題かと思いますが、解決方法をご存じでしたらご教授願います。


以上よろしくお願いいたします。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

まずCW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exeをインストールし、その後CodeWarrior IDEを開き、Help->Install New Software->Add->Archiveからサービスパックcom.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zipをインストールしてください。

問題が解決しない場合は、エラー画面のスクリーンショットをご提供ください。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

最新版のCodeWarrior for ARMv8 11.5.12がインストールされているかどうか確認してください。

CodeWarrior IDEを開き、QorIQ LSシリーズ(ARM V8 ISA)のHelp->About CodeWarrior Development Studioのバージョンを確認してください。

既にこのバージョンのCodeWarriorをインストールしている場合は、CodeWarrior TAPからUSBケーブルを抜き、再度差し込んでください。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

ご返信ありがとうございます。

現在使用しているCodeWarriorのバージョン情報は以下の通りです。

CodeWarrior Development Studio for QorIQ LS series - ARM V8 ISA
Version: 11.5.0
Build Id: 200629GA

ご連絡いただいた最新バージョンと比較すると、私の環境は古いバージョンのようです。

ちなみに、「Install New Software」→「Add」→「Archive」から 「com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip」を選択した場合、どの項目をインストールすればよいでしょうか。

「Select All」を選択すると、エラーが発生し、インストールが成功しません。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

ご返信ありがとうございます。

「CodeWarrior for ARMv8 v11.5.0 b200629 Windows Offline Installer」からインストールを実行しました。

その後、CodeWarrior IDEで、Help → Install New Software → Add → Archive から com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip を指定して更新を試みましたが、インストール中にエラーが発生します。

エラーメッセージは以下の通りです

KAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.pngKAZU_ISHI_0-1786959225115.png

An error occurred while installing the items
session context was:(profile=epp.package.cpp, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install, operand=[R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb 13.0.0.202003111126 --> [R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb 14.0.0.202204131357, action=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck).
NLS missing message: param_not_set in: com.freescale.updater.customactions.Messages

対処方法についてご教示いただけますでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。


Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

以下のリンクからインストールファイルをダウンロードし、CodeWarrior for ARMv8 11.5.12を再インストールしてください。

https://support.nxp.com/s/case/500Te00000eeSJXIA2/community-lx2160a%E3%81%AEjtagccs%E6%8E%A5%E7%B6%9...

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

Windows 10にCodeWarrior for ARMv8をインストールしようとしていますか?

まず、CodeWarriorのインストールファイルをすべて削除してください。

私のtarボールからCW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exeをインストールしてください。

その後、 新しいワークスペースでCodeWarrior IDEを開き、Help->Install New Software->Add->Archiveからサービスパックcom.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zipをインストールします。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

1. CodeWarriorのインストールフォルダを削除してください。

2. 元のインストールファイルは使用しないでください。.exe を両方とも使用してください。私のダウンロードリンクからzipファイルをダウンロードしてください。

3. exeファイルのインストール後、新しいワークスペースでCodeWarrior IDEを開き、zipサービスパッケージをインストールしてください。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

再開まで今しばらくお待ちください。

ご依頼どおり、ご提供いただいたダウンロードリンクを使用して、CodeWarrior for ARMv8 11.5.12の再インストールを試みました。しかし、アップデートパッケージのインストール中にエラーが発生しました。

ダウンロードリンクのページにエラーの詳細をすでに返信していますので、ぜひ確認していただけますか?

この問題の原因が何か心当たりはありますか?

このマターの解決に向けて引き続きご支援いただけるとありがたいです。

このメッセージは機械翻訳によって翻訳されました。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

「作業対象」で「ローカルサイトのみ」を選択されていますが、これも誤りです。何も選択せず、空欄のままにしてください。次に「追加」→「アーカイブ」>、サービスパッケージの場所を指定します。

以下のスクリーンショットをご参照ください。

yipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.pngyipingwang_0-1787913595385.png



Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

再開まで今しばらくお待ちください。

ご提示いただいた手順に従って、以下の手順を実行しました。

CodeWarriorのインストール全体(サービスパックだけでなく)を完全にアンインストールしました。
以下のキャッシュフォルダを削除しました:
C:\Users\\.p2
C:\Users\\.p2\org.eclipse.equinox.p2
CodeWarriorを再インストールしました。
ヘルプ→新しいソフトウェアをインストールする→アーカイブを追加→ファイルcom.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip指定しました。
アーカイブを追加した後、サービスパックが提供するプラグインのインストールと更新操作の両方を「新しいソフトウェアのインストール」を試みました。

その結果、サービスパックに含まれるプラグインのほとんどが正常にダウンロードされ、インストールされました。しかし、添付のスクリーンショットに示されたプラグインはインストールや更新の過程で失敗し、更新できませんでした。

KAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.pngKAZU_ISHI_0-1787912782459.png


よろしくお願いいたします。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

ヘルプ ->インストール新ソフトウェア->Add->アーカイブ)からサービスパックcom.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zipをインストールしてください。

「利用可能なソフトウェアサイト」からではない


キャッシュフォルダも削除してください。

C:\Users\\.p2
または
C:\Users\\.p2\org.eclipse.equinox.p2.*
Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

ご返信よろしくお願いします。

ダウンロードしたファイルが破損している可能性があると考え、再度ダウンロードして、以下のようにアップデートを試みました。

利用可能なソフトウェアサイトでは、以下を選びました:

アーカイブ→追加→
com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip

解凍されたダウンロードパッケージから。

その後、「CodeWarrior Updates」がリストに追加され、このアップデートサイトだけを有効にしました。

調査を簡略化するため、次に「利用可能な更新プログラム」を使用し、リストの上から順に更新プログラムを一つずつインストールしました。以下のアップデートはエラーにより失敗しました。

エラーメッセージは以下のとおりです。

• CodeWarrior Debugger GTA 14.0.0.202212090959

アイテムのインストール中にエラーが発生しました。
セッションの文脈は以下の通りです:
(profile=epp.package.cpp、
phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install、
operand=[R]com.freescale.core.debugger.gta 14.0.0.202006241928 --> [R]com.freescale.core.debugger.gta 14.0.0.202212090959,
action=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck)
NLS 欠落メッセージ: param_not_set in:
com.freescale.updater.customactions.Messages

•NXP GDB 14.0.0.202204131357

アイテムのインストール中にエラーが発生しました。
セッションの文脈は以下の通りです:
(profile=epp.package.cpp、
phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install、
operand=[R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb13.0.0.202003111126 --> [R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb14.0.0.202204131357、
action=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck)
NLS 欠落メッセージ: param_not_set in:
com.freescale.updater.customactions.Messages

• QorIQ構成および検証スイート - 共通レイアウト 4.24.0.FSL20221019_2247

アイテムのインストール中にエラーが発生しました。
セッションの文脈は以下の通りです:
(profile=epp.package.cpp、
phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install、
operand=null --> [R]com.freescale.cw.qcvs.feature_root4.24.0.FSL20221019_2247、
action=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck)
NLS 欠落メッセージ: param_not_set in:
com.freescale.updater.customactions.Messages

CodeWarrior Core IDE 14.0.0.202212091004およびCodeWarrior Debugger 14.0.0.202212091004はテストしていません。これらのパッケージには上記のソフトウェアが含まれているようです。

その他のアップデートはすべて問題なく正常にインストールされました。

追加の検証ステップとして、「新しいソフトウェアをインストールする」で利用可能なソフトウェアパッケージをインストールしてみます。個別のアップデートパッケージのテスト結果はすでに上記で示されています。

これらのエラーの原因や、それに関連する既知の問題について何か情報をお持ちでしたら、ぜひご教示いただければ幸いです。

ご協力ありがとうございました。

このメッセージは機械翻訳によって翻訳されました。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

ご指導ありがとうございました。

ご指摘いただいたとおり、アップデート設定を確認しました。

クリーンインストールから始め、添付のスクリーンショットに示されている設定に合わせて構成し、インストールを試みました。

KAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.pngKAZU_ISHI_0-1787974046471.png


しかし、添付の動画ファイルに示されているように、設定を全く同じように構成しても、インストールはエラーで失敗します。


また、表示されているアイテム数が、あなたが提供してくれたスクリーンショットと異なっていることにも気づきました。この違いは問題に関連しているのでしょうか?それとも何が原因か分かりますか?

何かアドバイスがあれば、ぜひお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。ご連絡をお待ちしております。

このメッセージは機械翻訳によって翻訳されました。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

ご説明いただきありがとうございます。

本日、インストール手順を再度実行し、以下のことを確認しました。

まず、Windows設定>インストールアプリから以下のアプリケーションをアンインストールしました。

- CodeWarrior Development Studio for QorIQ LS シリーズ - ARM V8 ISA v11.5.0
- CodeWarrior for ARMv8 v2020.06

次に、Windowsユーザーディレクトリ内の以下のフォルダを削除しました:

- .codewarrior
- .eclipse
- .p2

その後、再度パッケージをダウンロードし、解凍してクリーンインストールを行いました。

その時点で、利用可能なソフトウェアサイトの設定は、添付のスクリーンショットに示されている通り、あなたが提供したスクリーンショットと一致していました。

KAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.pngKAZU_ISHI_1-1788156348600.png


しかし、アップデートパッケージをインストールしようとしたところ、エラーが発生しました。

また、以前提供した情報について訂正させていただきたいと思います。先ほど送ったスクリーンショットは、アップデートエラーが発生してIDEが再起動された後に撮影したものです。

そのため、スクリーンショットは新規インストール直後の状態を正確に反映していませんでした。誤ったスクリーンショットをお送りしてしまい、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

ご協力ありがとうございました。ご連絡をお待ちしております。

このメッセージは機械翻訳によって翻訳されました。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

こんにちは、

以下のシナリオに対応する設定テキストファイルを添付します。

1. 新たに設置された
2. アップデートパッケージを適用した後(更新が完了する前に失敗)
3. シナリオ2の失敗後にCodeWarrior IDEウィンドウ右下に表示される更新アイコンを使って再度アップデートを実行しました

よろしくお願いいたします。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

おそらくこの問題は、お使いのWindows 11 OSに関連していると思われます。

CodeWarrior IDEを開き、「ヘルプ→>新しいソフトウェアのインストール→>すでにインストール済み→>設定」をクリックしてください。これにより設定をtxtファイルにコピーして私に送信してください。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

以下のスクリーンショットを参照してください。最初の項目があなたのものとは異なります。

yipingwang_0-1788146095643.pngyipingwang_0-1788146095643.pngyipingwang_0-1788146095643.pngyipingwang_0-1788146095643.pngyipingwang_0-1788146095643.pngyipingwang_0-1788146095643.pngyipingwang_0-1788146095643.png

私が提供したファイル「CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe」を再インストールしましたか?

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

さらに、サービスパックの仕様、特にサイズが同じかどうかをご確認ください。

yipingwang_0-1788251622006.pngyipingwang_0-1788251622006.pngyipingwang_0-1788251622006.pngyipingwang_0-1788251622006.pngyipingwang_0-1788251622006.pngyipingwang_0-1788251622006.png


Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

言語設定以外に明確な違いは感じませんでした。

C:\Freescale\CW4NET_v2020.06\CW_ARMv8\eclipse\eclipse.ini ファイルを編集して、以下の行を追加してください。

-Dfile.encoding=Cp1252
-Dsun.jnu.encoding=Cp1252
-Dorg.osgi.framework.language=en

Open CodeWarrior IDE を

C:\Freescale\CW4NET_v2020.06\CW_ARMv8\eclipse\eclipse.exe -nl en

次に、アップグレードが可能かどうか試してみてください。


Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

CodeWarriorを管理者として実行してください。

Windows 10 22H2を搭載したPCをお持ちですか?

もし可能なら、Windows 10 22H2にCodeWarrior for ARMv8 11.5.12をインストールできるか試してみてください。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

こんにちは、

指示された手順に従い、指示通りにeclipse.iniを修正し、以下のコマンドでCodeWarriorを起動しました。

C:\Freescale\CW4NET_v2020.06\CW_ARMv8\eclipse\eclipse.exe -nl en

その後、「Help -> 新規ソフトウェアをインストールする」を使ってアップデートを試みました。

しかし、アップデートはやはり失敗した。

エラーログファイルを添付しましたので、ご確認ください。

また、新規インストール直後、アップデートを試みる前に、ログに既にいくつかのエラーが記録されていることに気づきました。これらのエラーはアップデート失敗と関係があるのでしょうか?

添付のログには以下の両方が含まれています:
- インストール後の初期起動、
- その後の更新はHelp -> Install New ソフトウェアを通じて実施されます。

よろしくお願いいたします。

Re: LX2160AのJTAG(CCS)接続が失敗する

サポートされているOSについては「3」を参照してください。システム要件については、 https://www.nxp.com/docs/en/release-note/CW-ARMV8-RN.pdfを参照してください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-04-2026 04:31 AM
更新者: