2404481_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2404481_zh-CN

2404481_zh-CN

s32k312 配置错误

当我打开 S32K312 项目时,它显示无法生成代码。我觉得我的SDK没问题,不知道是什么原因。但我朋友没事,他用的是 3.6.4 版本。版本,我使用的是 3.6.1

xiaodinghuang_2-1786612023313.pngxiaodinghuang_2-1786612023313.png




Re: s32k312 configure error
剧透
xiaodinghuang_0-1786671953881.pngxiaodinghuang_0-1786671953881.png

这是错误日志,但我找不到合适的解决方案。

Re: s32k312 configure error

不,我从未更改过S32DS配置,该项目是从其他地方迁移过来的,RTD是SW32K3_RTD_4_4_2_0_2_D2211,与项目中的RTD相同,我打开本地项目也没问题。

Re: s32k312 configure error

@小丁黄

您目前使用的是哪个版本的RTD?

如果将鼠标指针悬停在错误信息上,是否可以看到更详细的错误描述?

该项目是否完全使用 S32DS 3.6.1 版本创建?是从 RTD 示例导入的,还是从不同的 S32DS 版本迁移的?

在出现此问题之前,项目或您的 S32DS 安装最近是否有任何更改?


BR,VaneB

Re: s32k312 configure error

@小丁黄

感谢您分享信息。

请注意,RTD 版本 2.0.2 与 S32DS 3.6.x 不正式兼容。版本.此 RTD 版本是专门为 S32DS 3.4 开发和验证的,因此不建议将其与较新的 S32DS 版本一起使用。

由于该组合未经测试或验证,我们无法保证其功能或行为的正确性。为避免潜在的兼容性问题,我们建议将 RTD 版本与最初设计和验证该版本的 S32DS 版本一起使用。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: