S32K312プロジェクトを開くと、コードが生成できないと表示されます。SDKは問題ない気がしますが、理由はよくわかりません。でも私の友達は大丈夫で、彼は3.6.4を使っていますバージョン3.6.1を使用しました
これはエラーログですが、良い解決策が見つかりません
いいえ、s32dsの設定は変更していません。プロジェクトは他のプロジェクトから移行したもので、RTDはSW32K3_RTD_4_4_2_0_2_D2211で、プロジェクトと同じです。ローカルプロジェクトを開いても問題ありません。
こんにちは@xiaodinghuang
現在使用しているRTDのバージョンは何ですか?
エラーメッセージにマウスカーソルを合わせると、エラーに関するより詳細な説明が表示されますか?
このプロジェクトはS32DS 3.6.1でゼロから作成されたものですか?RTDのサンプルからインポートされたものですか、それとも別のS32DSバージョンから移行されたものですか?
この問題が発生する前に、プロジェクトまたはS32DSのインストールに何か変更がありましたか?
BR、VaneB
こんにちは@xiaodinghuang
情報共有ありがとうございます。
RTDバージョン2.0.2はS32DS 3.6.xと公式には互換性がないことにご注意ください。リリース。このRTDバージョンはS32DS 3.4向けに開発・検証されたものであったため、新しいS32DSバージョンでの使用は推奨されません。
この組み合わせはテストや資格認定を受けていないため、正しい機能や挙動を保証することはできません。互換性の問題を回避するため、RTDバージョンは、元々設計および検証されたS32DSリリースで使用することをお勧めします。