2404460_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2404460_ja-JP

2404460_ja-JP

NXP S32K312 CAN0 – FIRC vs. FXOSC クロックソースによる CAN エラーの発生

こんにちは、皆さん

私はS32K312でCAN0を使用し、500kbpsの速度で87.5%のサンプリングポイントを設定しています。

最初は、CAN0を内部のFIRC_CLKをクロックソースとして使用するように設定しました。S32K312を複数のCANノードがあるネットワークに接続したところ、多くのCANエラーフレームに気付きました。

その後、CANのクロックソースをFIRC_CLKから外部FXOSC_CLKに切り替え、CANのビットレートとサンプリングポイントは同じにしました。この変更後、通信は安定し、エラーフレームが表示されなくなりました。

なぜクロックソースをFIRC_CLKからFXOSC_CLKに切り替えるとCANエラーが直るのか、どなたか教えてもらえますか?

Re: NXP S32K312 CAN0 – FIRC vs. FXOSC Clock Source Causing CAN Errors

こんにちは、 @Karthik_R さん

通常、FIRCクロックはFlexCAN通信には推奨されません。なぜなら、精度がCANプロトコル(ISO 11898-1)の~1%要件を超えているためです。S32K3のデータシートを見ると、FIRCの偏差は+-5%です。

FXOSCを使用するか、XOSCから実行されるPLLを使用することを推奨します。FlexCANビットタイミング計算のドキュメントや、MPC5xxx/S32Kxx/LPCxxxx: CAN / CAN FDビットタイミング計算ツールをご参照ください。

これで分かりやすくなったでしょうか。

よろしくお願いします、
ジュリアン


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-14-2026 02:29 AM
Updated by: