2404414_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2404414_zh-CN

2404414_zh-CN

无法在 MCIMX8Q!XP-CPU (Si B0) 上获取串口控制台或启动 Linux 系统 - UART 接口仅输出乱码。

你好,

我在启动MCIMX8QXP-CPU(硅版本 B0)板时遇到问题。

硬件:

  • MCIMX8QXP-CPU(Si B0)
  • MCIMX8-8X-BB 踢脚板
  • IMX-LVDS-HDMI 适配器连接到 J1
  • 套装内附带的原装 16GB SD 卡
  • 我还尝试了一张新刷入官方 Linux BSP(L6.18.20 / MX8QXPC0 镜像)的 32 GB SD 卡。

问题:

  1. 串行控制台(J11)始终只显示乱码字符(□□□□),地址为 115200 8N1。
    • 尝试了多个 COM 端口
    • 尝试过不同的终端软件(PuTTY、Docklight)
    • 在两台不同的Windows笔记本电脑上都试过了。
    • 已安装最新的 FTDI VCP 驱动程序
    • 使用原装套件SD卡和新刷机的SD卡,结果相同。
  2. UUU始终无法在串行下载模式下检测到电路板(SW2 = 1000)。uuu -lsusb显示没有设备。下载模式下,主板未出现在设备管理器中。
  3. HDMI – 目前没有显示输出(在 J1 上使用 IMX-LVDS-HDMI)。

尝试的启动开关:

  • SD卡启动:SW2 = 开 开 关 关
  • 串口下载:SW2 = 开 关 关 关
  • eMMC:SW2 = 关闭 开启 关闭 关闭

我已经完成了以下工作:

  • 使用 Balena Etcher 和 Rufus 刷入了官方的.SD 卡镜像。
  • 已确认SD卡已正确插入J12插槽
  • 二手原装电源
  • 检查了多根用于调试端口的 USB 线缆

请问有人能提供一些建议吗?


  • Si B0 开发板在调试 UART 方面是否存在已知问题?
  • 还有其他步骤可以获得清晰的控制台输出吗?
  • 恢复/验证主板是否健康的推荐方法是什么?

      


HW-开源i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: Unable to get serial console or boot linux on MCIMX8Q!XP-CPU (Si B0) - only garbage on UART

你好@drupadh ,
感谢您联系恩智浦技术支持!

您遇到的错误是由于该镜像为 C0 硅版本构建的。

遗憾的是,我们没有为 B0 硅片版本提供预编译的 6.18.20 内核映像。不过,您可以使用 Yocto 自行构建。

版本时,请使用以下机器配置“ imx8qxpmek ”


如果您在搭建过程中需要任何帮助,请告诉我。

此致,
亚历杭德罗·加西亚

Re: Unable to get serial console or boot linux on MCIMX8Q!XP-CPU (Si B0) - only garbage on UART

有没有一步一步的指导指南可以参考?那将非常有帮助。

Re: Unable to get serial console or boot linux on MCIMX8Q!XP-CPU (Si B0) - only garbage on UART另外,我想运行Windows系统,你能帮我选择一下适用于这个主板的文件吗?
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-25-2026 02:34 AM
更新人: