2404221_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2404221_zh-CN

2404221_zh-CN

Kinetis 和 LPC 的调试接口有什么建议?

我目前主要从事 Kinetis 系列芯片的开发工作,未来可能还会开发一些 LPC 芯片。我抽屉里装满了 P&E Micro 的调试接口,其中最常用的是 Cyclone ACP。

我有时会发现自己从 600 美元的 Cyclone 换成了 20 美元的 LPC-Link2,因为 Cyclone 与 MCUXpresso 存在很多奇怪的问题。说实话,LPC-Link2 基本能满足我的需求,只是速度有点慢。

我应该考虑使用Segger接口吗?请问有人可以推荐一款可靠、速度适中、在 MCUXpresso(最好也能在 CodeWarrior 11)中支持良好的接口吗?这款接口不会经常导致程序崩溃,也不会无法停止正在运行的目标。如果能支持追踪功能就更好了。

谢谢您!

Re: Debug interface recommendations for Kinetis and LPC?

@richard37

感谢您的帖子!

您不妨考虑一下 SEGGER J-Link。它与 MCUXpresso 一起使用时支持 Kinetis 和 LPC 设备,并且 CodeWarrior 11 也原生支持它。

如果您需要一种可以在开发环境和设备系列中使用的调试探针,那么它是一个很好的选择。



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: