2404019_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2404019_zh-CN

2404019_zh-CN

MRF300AN 27MHz 参考设计 TVS 和电源时序

您好,NXP团队,关于MRF300AN-27MHz参考设计有两个问题:问题1:我可以在漏极和地之间连接一个110V TVS进行保护吗?Vds 为 133V。这是个好选择吗?Q2:正确的开机顺序是什么?栅极偏置先于漏极,还是漏极偏置先于栅极?另外,射频驱动应该缓慢增加功率还是可以直接施加全功率?谢谢。

Re: MRF300AN 27MHz Ref DesignTVS and Power Sequence

你好,

一般而言,TVS 反向截止电压应选择高于最大正常工作漏极电压,以防止正常工作期间发生意外导通,同时还能提供对异常瞬态事件的保护。

关于上电顺序,漏极电源可以在栅极偏置之前施加,反之亦然。在稳定且经过适当调整的电路中,这两种方法都是可以接受的。

此外,建议逐步增加射频驱动功率,而不是突然施加全功率驱动,因为这有助于确保更平稳的启动,并减少设备在运行条件下的压力。

希望这能帮到你!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: