2404017_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2404017_ja-JP

2404017_ja-JP

i.MX8MP: SAI3オーディオを有効にしてM7を実行すると、SErrorとページフォルトが発生します。

NXP公式チームの皆様、こんにちは。

i.MX 8M Plus プラットフォームを使用し、 Linux A53 FreeRTOS M7 を実行する システムを開発しています 。M7 を実行中に SAI3 オーディオインターフェースをLinuxに割り当てようとしたところ、カーネルクラッシュ(SError/ページフォルト)が発生しました。


1. ソフトウェアのバージョンと環境:

カーネルバージョン: Linux 5.10.72

U-Bootバージョン: U-Boot 2021.04

M7 SDK: i.MX8MP 用 MCUXpresso SDK (rpmsg_lite_str_echo_rtos)

公式記事を参照してください: NXPナレッジベース: remoteprocを使用してM7ファームウェアを実行中にSAI3をテストする


2. システム構成:

 

<1> M7ファームウェア(m7.bin)はシステムパーティションに保存され、...U-Bootステージは、bootaux 0x007e0000コマンドを使用して直接起動されます。

<2> Cortex-A53 Linux側では、SAI3 + I2C3 + SDMA3バスに搭載された物理サウンドカードチップ(SGTL5000)を使用します。

<3> Cortex-M7は、GPIO2_IO09ピンでデータを取得し、高周波サンプリング割り込みをトリガーし、RPMsg仮想シリアルポート(/dev/ttyRPMSG30)を介してコア間でA53 Linuxとやり取りする役割を担っています。


3.発生した問題:

サウンドカードのリソースがA53に調整されていない場合、/dev/ttyRPMSG30デバイスの動作は正常です。

現在、A53サウンドカードが必要です。公式記事「<リモートプロシージャコールでM7ファームウェアを実行中にSAI3をテストする>」に従って、以下の調整を行いましたが、カーネルの起動時に問題が発生します。変更点は以下のとおりです。

<1> カーネルのDTS設定が復元され、サウンドカードの設定が添付ファイルに示すようにA53に変更されました。

<2> u-boot dts: A53 にサウンドカードのリソースを割り当てます。例:

<3> ATF、 SAI3、sdma3、i2c3をA53に割り当て、 imx8mp_bl31_setup.cを修正します。例:

<4>M7 SDK: 添付の および に示されているように、AUDIO の変更に関連する BOARD_BootClockRUN および BOARD_RdcInit 関数に関するコメント。


4. カーネルのdmesgクラッシュログ:

以下のログに示すように、カーネル起動中にシステムがフリーズします。

[    2.992289] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[    2.997631] SError Interrupt on CPU2, code 0xbf000002 -- SError
[    2.997634] CPU: 2 PID: 135 Comm: kworker/2:1 Not tainted 5.10.72-gf8ca51a867fa-dirty #56
[    2.997636] Hardware name: EMB-3512-V11-M7 (DT)
[    2.997638] Workqueue: events deferred_probe_work_func
[    2.997642] pstate: 80000005 (Nzcv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=--)
[    2.997644] pc : i2c_imx_probe+0x31c/0x8fc
[    2.997645] lr : i2c_imx_probe+0x2b0/0x8fc
[    2.997647] sp : ffff8000126a3af0
[    2.997648] x29: ffff8000126a3af0 x28: ffff80001135c3f0 
[    2.997654] x27: ffff0000c50aa880 x26: 0000000000000023 
[    2.997660] x25: ffff0000c50aaca0 x24: ffff0000c50aa8f0 
[    2.997666] x23: ffff800011d7c090 x22: ffff0000c4410e40 
[    2.997672] x21: ffff80001135c428 x20: ffff0000c041d800 
[    2.997677] x19: ffff0000c041d810 x18: 0000000000000020 
[    2.997683] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 
[    2.997689] x15: ffff0000c44112b8 x14: 0000000000000000 
[    2.997695] x13: ffff0000c4410e40 x12: ffff8000126a3a70 
[    2.997700] x11: aaaaaaaaaaaaaaab x10: 0000000000000060 
[    2.997706] x9 : ffff800011b993b4 x8 : ffff800011b99000 
[    2.997712] x7 : 00007dfed2122a00 x6 : 000000000007a120 
[    2.997718] x5 : 0000000000b71aff x4 : 0000000000000002 
[    2.997723] x3 : 0000000000000002 x2 : 0000000000000000 
[    2.997729] x1 : ffff0000ff86ea08 x0 : ffff800013c8000c 
[    2.997736] Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt
[    2.997741] CPU: 2 PID: 135 Comm: kworker/2:1 Not tainted 5.10.72-gf8ca51a867fa-dirty #56
[    2.997742] Hardware name: EMB-3512-V11-M7 (DT)
[    2.997744] Workqueue: events deferred_probe_work_func
[    2.997747] Call trace:
[    2.997748]  dump_backtrace+0x0/0x1a0
[    2.997750]  show_stack+0x18/0x70
[    2.997751]  dump_stack+0xd0/0x12c
[    2.997752]  panic+0x16c/0x334
[    2.997754]  nmi_panic+0x8c/0x90
[    2.997755]  arm64_serror_panic+0x78/0x84
[    2.997757]  do_serror+0x64/0x6c
[    2.997758]  el1_error+0x90/0x110
[    2.997760]  i2c_imx_probe+0x31c/0x8fc
[    2.997762]  platform_drv_probe+0x54/0xb0
[    2.997763]  really_probe+0xec/0x4d0
[    2.997765]  driver_probe_device+0x58/0xc0
[    2.997766]  __device_attach_driver+0xa8/0x10c
[    2.997768]  bus_for_each_drv+0x78/0xd0
[    2.997769]  __device_attach+0xd8/0x180
[    2.997771]  device_initial_probe+0x14/0x20
[    2.997773]  bus_probe_device+0x9c/0xa4
[    2.997774]  deferred_probe_work_func+0x80/0xc0
[    2.997776]  process_one_work+0x1cc/0x350
[    2.997777]  worker_thread+0x2bc/0x46c
[    2.997779]  kthread+0x154/0x160
[    2.997780]  ret_from_fork+0x10/0x30
[    2.998109] SMP: stopping secondary CPUs
[    2.998111] Kernel Offset: disabled
[    2.998113] CPU features: 0x0240002,2000200c
[    2.998114] Memory Limit: none



問題点をご確認いただき、解決に役立つ関連文書や修正点がないかご検討ください。ご提案やご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

回复: i.MX8MP: SError & Page Fault when running M7 with SAI3 audio enabled解決しました。M7側のオーディオ設定を完全に無効にする必要がありました。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1ヶ月前
更新者: