2403977_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2403977_ja-JP

2403977_ja-JP

S32 IDE開発環境のRTDプラグインをインストールできません。

S32Z280プロセッサ用のソフトウェアを開発するには、S32 IDE開発環境にS32ZE RTDプラグインをインストールする必要があります。しかし、図1に示すように、この環境ではインストールが失敗します。NXPのWebサイトからダウンロードしようとしても、ライセンスが必要なためダウンロードできません。ライセンスの取得方法についてご教示ください。よろしくお願いいたします。

Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装

どういたしまして。ご質問があればいつでもお気軽にご連絡ください!

Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装最初のリンクではアカウントログインが必要で、ログイン後もインストールパッケージのダウンロードパスが表示されませんでした。2番目のリンクからは「カーパッケージマネージャー」にアクセスしてインストールパッケージを正常にダウンロードできました。ありがとうございました。Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装

こんにちは、 Flynn_T

1. このリンクからダウンロードできますか?最新のRTDバージョンは2.0.1 QLP01のはずです。ご指摘のバージョン1.1.45はリストにありません。また、2.0.1 QLP01 RTDにはS32DS IDEバージョン3.6.1が必要です。

設計:製品情報:車載用ソフトウェア - S32Z/E - リアルタイムドライバ(RTD)

Joey_z_0-1786528248987.png

2. このリンクからダウンロードできるかどうか確認することもできます。

自動車パッケージマネージャー | NXPセミコンダクターズ

BR

ジョーイ

Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装

こんにちは、BRジョーイ
S32 IDE バージョン 3.6.10 を使用しています。必要な RTD バージョンは 1.1.45 です。NXP の公式サイトで S32Z/E RTD プラグインのダウンロードリンクが見つかりませんでした。ダウンロードリンクを提供していただけますでしょうか。


宜しくお願いします

Flynn_T

Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装

こんにちは、 Flynn_T

使用しているS32 IDEのバージョンは何ですか?使用しているRTDのバージョンは何ですか?

IDEにS32Z/E RTDプラグインをロードする場合、通常はライセンスは必要ありません。

BR

ジョーイ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 05:18 PM
Updated by: