2403976_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2403976_ja-JP

2403976_ja-JP

WS2812とのインターフェースLPC5514JBD64E

こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、

私はLPC5514JBD64Eベースのコントローラーを使っていて、WS2812/WS2812B LEDリングをMCUとインターフェースする必要があります。

LPC5514JBD64Eのデータシートとコントローラ回路図を勉強していますが、LPC55xxファミリは初心者で、アドバイスが必要です。

知りたいのは以下の点です。

1. LPC5514JBD64EのどのGPIOピンをWS2812のデータ(DIN)信号に使用すればよいですか?

2. LPC5514JBD64Eは3.3Vロジックを使用し、WS2812は5Vで電源供給されるため、MCUとWS2812の間に推奨されるハードウェア接続は何でしょうか?

3. MCU GPIOとWS2812 DINの間で74AHCT125が推奨されるか?

4. WS2812プロトコルで求められる正確なタイミングを生成するためには、どのペリフェラルまたは方法を使うべきか?

5. WS2812やNeoPixel LEDをこのLPC5514JBD64Eで制御するための公式のNXP SDK例、ドライバー、またはサンプルコードはありますか?

6.もしWS2812特有の例がなければ、WS2812のLEDやLEDリングが点滅したり色を変えたりする基本的な動作例コードを教えてもらえますか?

7. このMCUに推奨される開発環境およびプログラミング・デバッグ手順は何ですか?

私の当面の目標は、LPC5514JBD64Eを使用してWS2812 LEDリングを点滅させ、異なる色を表示させることです。

正しいGPIO、ハードウェア接続、ペリフェラル、そして例コードについてのアドバイスをいただけるとありがたいです。

ご回答をお待ちしています。

LPC55xxRe: WS2812 interface With LPC5514JBD64Eこのプロジェクトのコードを教えていただけますか?Re: WS2812 interface With LPC5514JBD64E

こんにちは、 @Kishore02さん

1.

WS2812プロトコルでは、正確なタイミングで出力される単線デジタル信号が必要です。したがって、DIN信号はソフトウェアのビットバンギングではなく、タイマーやPWMペリフェラルによって生成されるべきです。

LPC551xデバイスの場合、実用的な解決策の一つはSCTimer出力を使用することです。

正確なピンはハードウェア設計やピンマルチマックス構成によって異なります。SCTimer出力として設定可能なピンなら、どんなものでも使用可能です。

例えば、LPC55S16 SDKはsctimer_pwm_with_dutycycle_change例を提供しており、以下を使用します:

SCT0_OUT2  (J12-12 on LPCXpresso55S16 board)

2. LPC5514は3.3Vロジックで動作し、WS2812は通常5Vで駆動されるため、信号の完全性を向上させ、信頼性の高い動作を確保するためにレベルシフトが推奨されます。

3. はい。

74AHCT125は、3.3V MCUと5V WS2812デバイスを接続する際に一般的に推奨されるソリューションです。

4. LPC551xデバイスの場合、推奨されるアプローチは次のとおりです。

SCTimer(推奨)

800kHzの波形を生成する。
送信ビットごとにPWMデューティサイクルを動的に更新します。
SDKの例に似ています:

sctimer_pwm_with_dutycycle_change

現時点では、LPC5514向けにWS2812やNeoPixel LEDを特化した公式のMCUXpresso SDK例は知りません。5.At

しかし、SDKには出発点として使えるいくつかのSCTimer PWM例も提供されています。

特に:

sctimer_pwm
sctimer_pwm_with_dutycycle_change

LPC5514 SDK専用のWS2812例はまだ見つかっていませんが、以前はSCTimer + eDMAソリューションを使ってFRDM-MCXN947ボード上で信頼性の高いWS2812制御を実現しました。

6.まずは以下から始めることをお勧めします。

lpcxpresso55s16_sctimer_pwm_with_dutycycle_change

7.

推奨される開発環境は以下のとおりです。

MCUXpresso IDE
MCUXpresso SDK
LPC-Link2またはMCU-Linkデバッガ
オンボードCMSIS-DAPデバッガ(評価ボードに搭載されている場合)

これがあなたのお役に立てば幸いです。

BR

ハリー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Saturday
Updated by: