NXP的各位专家们好:
我们项目使用了TJA1043芯片有两个问题需要咨询一下:
1、我们控制器进入休眠时,MCU会拉低STBN和EN引脚1043进入standby模式,此时1043的VBAT是24V,VCC是5V、VIO是3.3V,此时INH应该还是高电平24V吧?这个时候如果CAN总线上来了CAN报文,1043将被唤醒,INH上的电平在此期间(standby到normal)会一直是高电平还是说会有高-低-高跳变的动作?
2、在24V系统中,短电源测试时,电源电压是32V,在使用TJA1043且CAN配置为终端节点(120ohm)的控制器,CANH短电源测试时,根据AH1014的fig39:
Ip最大能到多少?上图红框中的电阻阻值是多少?相应的考虑到WCCA,我的RT/2电阻的功率应该选多大的?
还请帮忙解答,不胜感激!
get,十分感谢您的回复!
Hi
1:一直是高电平
2:正常应用:60 Ω,0.1 W / 0.125 W 通常可以满足正常通信功耗。RT/2 功率由客户的 short-to-battery test condition 决定,NXP 文档中的图是说明 failure mechanism,不是指定 RT/2 power rating。对于一切datasheet以外的规格参数我们都无法提供对于TJA1043来讲