2403829_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2403829_ja-JP

2403829_ja-JP

TJA1043 問題相談

NXPのエキスパートの皆様、こんにちは。

私たちのプロジェクトで使用しているTJA1043チップに関して、2つの質問があります。

1. コントローラがスリープモードに入ると、MCUは1043のSTBNピンとENピンをプルダウンしてスタンバイモードに入ります。このとき、1043のVBATは24V、VCCは5V、VIOは3.3Vです。このとき、INHは24Vのハイレベルのままですよね?このときにCANバスにCANメッセージが届くと、1043はウェイクアップされます。この期間(スタンバイから通常状態へ)の間、INHのレベルはハイレベルのままですか、それともハイレベル→ローレベル→ハイレベルと変化するのでしょうか?

2. 24Vシステムにおいて、短絡電源試験中は電源電圧は32Vです。TJA1043とCANをターミナルノード(120Ω)として構成したコントローラを使用し、CANH短絡電源試験中は、AH1014の図39に従って、以下の手順を実行します。

smarklink_0-1786504166890.pngsmarklink_0-1786504166890.png

最大IP値はいくつですか?上の画像の赤い枠で囲まれた抵抗器の抵抗値はいくつですか?WCCAを考慮すると、RT/2抵抗器にはどの電力定格を選択すべきですか?

どうかこの質問に答えてください。大変感謝いたします!

TJA1043

Re: TJA1043问题咨询

はい、ご返信ありがとうございます!

Re: TJA1043问题咨询

こんにちは

1:常に高レベル

2.通常のアプリケーション:60Ω、0.1W/0.125Wは、通常の通信電力消費には一般的に十分です。RT /2電力は、お客様のバッテリー短絡試験条件によって決定されます。NXPのドキュメントにある図は、故障メカニズムを示したものであり、RT/2電力定格を示すものではありません。TJA1043のデータシートに記載されている仕様を超える仕様は提供できません。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 05:44 PM
Updated by: