こんにちは、
私はMR-CANHUBK344を使っていて、その100BASE-T1自動車用イーサネットインターフェースを使いたいと思っています。
最初の目標は、アプリケーションに合わせて修正する前に、基板上で動作するオートモーティブ イーサネットの例を動かすことです。
公式のMR_CANHUBK3_IEEE1722サンプルをダウンロードしました。これはMR-CANHUBK344、100BASE-T1、TJA1103、GMAC、IEEE 1722 ACF-CAN、CAN/CAN-FDからイーサネットへの変換、FreeRTOSの実証が可能であるため適切に見えます。
しかし、ツールチェーン/バージョンの互換性の問題に直面しています。
私が利用できる環境は以下のとおりです。
S32 Design Studio 3.5 with S32K3 RTD 3.0.0
S32 Design Studio 3.6.7 with S32K3 RTD 7.0.1
元のMR_CANHUBK3_IEEE1722プロジェクトをインポートするとソースファイルは見えますが、.mexを開こうとすると設定時に以下のエラーが発生します。
プロセッサS32K344、PlatformSDK_S32K3_2022_03バージョンは現在のツールバージョンではサポートされていません。
例えば、FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K344.mexはPlatformSDK_S32K3_2022_03を期待しているため開けません。
オリジナルのMR_CANHUBK3_IEEE1722デモは、古いS32DS/RTD環境を使用して開発されたものだと理解しています。
S32 Design Studio 3.4をインストールしてSW32K3_S32DS_3.4.3_D2112.zipをダウンロードしてみました。しかし、NXPアカウントにv3.4ライセンスの権利が表示されないため、現在S32DS 3.4を有効化できません。
以下のいずれかの点を教えていただけませんか?
今のところ、2台のMR-CANHUBK344ボードが100BASE-T1リンクを確立し、S32K344 GMACとTJA1103を使って基本的なイーサネットフレームを送受信する、シンプルなオートモーティブ イーサネットのデモンストレーションだけで十分です。
現時点ではSOME/IP、TSN、複雑なTCP/IPアプリケーションは必要ありません。
MR_CANHUBK3_IEEE1722のS32DS 3.5版、更新されたプロジェクト、または移行ガイドがあれば、ぜひ共有してください。
あるいは、ライセンスの有効化を手伝ってもらえれば。ダウンロードボタンをクリックしたのですが、バージョン3.4に関するメールが届きませんでした。3.6に関するメールは1通届きました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、 @Aaditya773 さん。
元のMR_CANHUBK3_IEEE1722デモは古いS32DS/RTD環境向けにリリースされていました。つまり.mexです新しいS32DS 3.5 / 3.6.xとの非互換性バージョンが想定されています。この正確なIEEE1722 ACF-CANデモの公式に移行版がS32DS 3.5やS32DS 3.6.xで入手可能かどうかは確認できません/ RTD 7.0.1
現在の目標としては、まず100BASE-T1イーサネットインターフェースを立ち上げることなので、古いIEEE1722プロジェクトを直接移行するよりも、新しいイーサネットの例から始めることをお勧めします。
NXPコミュニティにはMR-CANHUBK344 lwIPの例があります: Example S32K344 EMAC lwIP FreeRTOS MRCANHUB S32DS 3.6.1 RTD600。この例はlwip_FreeRTOS_s32K344をベースに、MR-CANHUBK344ボード向けに改変したもので、lwIPスタックへのpingを実行する方法を示しています。
ただし、この例はRTD 6.0.0ベース向けに作成されたものです。設定。したがって、RTD 7.0.1に関しては、直接インポートするプロジェクトとしてではなく、主に参考資料として使用することをお勧めします。よりクリーンなアプローチとしては、インストール済みのTCP/IPスタックに付属するlwip_FreeRTOS_s32k344サンプルから始め、コミュニティサンプルからMR-CANHUBK344固有の部分、主にGMAC/MIIポートマッピング、ピン構成、クロック、割り込み、およびTJA1103関連の設定を適応させる方法があります。
別の参考として、パッケージS32K344_gptp_dsの例を使うこともできますSW32K3xx_M7_gPTP_1.1.0_CD01_D2602_DesignStudio_updatesite.zip
以下のソフトウェア構成で簡単に確認しました:
S32構成ツールの設定でいくつかの小さな修正を加えた後、S32K344_gptp_ds例はこの環境で構築可能です。
これはオリジナルのIEEE1722 ACF-CANデモの直接移植ではないことにご注意ください。これは、新しいソフトウェア環境を用いてMR-CANHUBK344上で基本的な100BASE-T1イーサネットを起動するための実用的な方法です。
よろしくお願いいたします。
パベル