2403596_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2403596_ja-JP

2403596_ja-JP

デュアルコア通信S32K322

こんにちは、皆さん

Core 0とCore 1の両方を有効にするデュアルコアプロジェクトを開始しました。テストとして、各コア上にインクリメントされる変数を作成しました。
Core 1からCore 0へ(またはその逆方向へ)この可変データを共有または転送するための推奨される方法は何ですか?
共有RAMの利用例やベストプラクティスがあれば、ぜひ教えていただきたいです。

マイクロコントローラ:NXPS32k322

IDE:S32 Design Studio
RTD:v3
デバッガ:PEMicro


ありがとう!

Re: Dual core communication S32K322こんにちは、@db16122さん
デュアルコア構成での作業を開始し、カウンターを使用してコア0とコア1が動作していることを確認しました。しかし、私の主な疑問は、コア1からコア0へ、またその逆方向へデータをどのように渡せばよいかということです。コア間でのデータ共有に関する例はありますか?
Re: Dual core communication S32K322

私はInter-Platform Communication Framework(IPCF)の使用をおすすめします

https://www.nxp.com/design/design-center/software/automotive-software-and-tools/inter-platform-commu...

事例やトレーニングも含まれています。

Re: Dual core communication S32K322

M7コアごとにカウンターを2つ追加するのはどうでしょうか?M7が稼働するとカウンターがカウントされ始め、値が同じかどうかを確認できます。

ちなみに、各コアの状態を確認する目的は何ですか?セーフティ上の理由で?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
木曜日
更新者: