こんにちは、NXPのエンジニアさん!
MCSPTE1AK116 は初めてです。MCSPTE1AK116-SW、S32K11x_AMMCLIB_RTM_1_1_45_BIN、S32DS-IDE-ARM_2.2.2_D2312、および FMASTERSW32 をインストールしました。MCSPTE1AK116_PMSM_FOC_1Sh サンプルプロジェクトを S32DS にインポートしてコンパイルしました。その後、.srec ファイルをドライブ E に直接コピーし、電源を入れ直した後、FreeMaster を使用して接続して実行しました。通信は正常に行われ、指定された速度で動作しましたが、数秒後に停止し、PDB0 エラーが報告されました。SW ディレクトリから元の .srec ファイルをドライブ E に直接コピーすると、正常に動作しました。コンパイル設定に何か問題があるのでしょうか?
こんにちは、ロビンさん。
我安装了S32 Design Studio (S32DS) for ARM 2.2 UP1和UP2
也安装了S32K1xx 3.0.3用のS32ソフトウェア開発キット(SDK)
図のように、我下了老的S32K11X_AMMCLIB_RTM_1_1_37_BIN、また不行、
我找不到S32K11X_AMMCLIB_RTM_1_1_29_BIN下載链接,你能出版一个给我试そして、私たちの 3 つの工程は、PMSM_FOC_1Sh 工程のみが不稼働と判断され、さらに 2 つの工程は問題がないと判断されました。
こんにちは
元のフォルダにあるテストファイル(.srec)は正常に動作するが、コンパイル済みのファイル(.srec)でエラーが発生する場合は、コンパイル済みのファイルも実行できるはずです。
したがって、 S32K11x 用の Automotive Math and Motor Control Library Setの古いバージョンをダウンロードすることをお勧めします。たとえば、 MCSPTE1AK116-SWのインストール手順で説明されているバージョンS32K11X_AMMCLIB_RTM_1_1_29_BIN などです。
MCSPTE1AK116_ReleaseNotes.txt ファイルには、このプロジェクトが以下のバージョンに基づいて開発されたことが示されています。
開発キットアプリケーションは、以下のIDE、ドライバ、ツールを使用して構築およびテストされました。
=====================================================================================
- ARM 2.2 用 S32 Design Studio (S32DS)
- S32K1xx 用 S32 ソフトウェア開発キット (SDK) 3.0.3
- FreeMASTER 3.1.4.5
S32K1 SDKのバージョン3.0.3がインストールされていることを確認してください。
よろしくお願いします、
ロビン
これは奇妙な問題です。付属のBLDC_6StepsとPMSM_FOC_2Shプロジェクトを使ってプロジェクトを直接ダウンロードすることはできますし、コンパイル後にダウンロードすることもできます。ただ、コンパイル後にダウンロードできないのです。
こんにちは、ロビンさん
理由は分かりませんが、すべての.srecファイルが実行できません...あなたのプログラムを試すことができません。
評価委員会を通過する方法を教えていただけますか?
今月、S32K116EVBを購入しました。外観を確認するにはどうすれば良いでしょうか?
こんにちは
1. 他のバージョンを削除し、S32K11x_AMMCLIB_v1.1.29のみをインストールしました。
2. 現在、テスト用のハードウェアプラットフォームが手元にないため、S32K11x_AMMCLIB_v1.1.29 をベースにしたバージョンを添付しました。コンパイル済みの.SRECファイルをテスト用に提供しました。(プライベートメッセージで送信済みです。)
3. 正常に動作する場合は、お客様のアカウント用にソフトウェアチームにS32K11x_AMMCLIB_v1.1.29をリクエストします。バージョンソフトウェア。
4. ハードウェアの違いも確認する必要があるかもしれません。お使いのS32K116EVBはS32K116EVB2Q048でしょうか?S32K116EVB-Q048という以前のバージョンもありました。
以下はS32K116EVB-Q048という旧バージョンで、モーターキットには対応していません。最も顕著な違いは、ソケット(J5)が1列少ないことです。
以下はS32K116EVB2Q048のスクリーンショットです。
まずキットを取り外し、S32K116EVBのみをテストすることをお勧めします。また、 P&E Recovery Utilityツールを使用してCPUを停止し、新しいプログラムをダウンロードすることをお勧めします。