大家好,
SBC FS4503在我们的一个项目中被使用,并按如下方式配置以适应 OV / UV 条件。
VCCA、VCORE 和 VAUX 配置为仅在 OV 条件下对 FS0B产生影响,在 UV 条件下对 RSTB 和 FS0B 均产生影响。
电压注入测试是通过使用第二个电源向 VCORE、VAUX 和 VCCA 引脚注入电压来进行的,同时第一个电源向 SBC 提供 12V 输入。
测试结果如下:
1. VAUX OV - 断言 FS0B,
2. VAUX UV 触发信号RESET
3. VCORE OV- 断言 FS0B,但 VCORE 被切断,如数据表中所述。
4. VCORE UV 触发器 RESET
5. VCCA OV - 断言 FS0B,但 VCORE 短暂下拉,因此 RESET
6. VCCA UV 触发器 RESET。
VPRE-OV-数据手册提到稳压器已关闭,但我们观察到 RESET。
以下是查询内容:
1. 台式测试程序有效吗?其中,在OV条件下,在相应的引脚上注入约5.5V电压,在紫外线条件下,在相应的引脚上注入约3.5V的电压。
2. VCCA OV病症的观察是否可接受?
3. 当VPRE发生OV状态时,数据手册提到稳压器被关闭,这是否也会切断VCORE电源?
谢谢!
阿迪亚
1. 台架测试程序是否有效?其中,对于 OV 条件,在相应的引脚上注入约 5.5V 电压;对于 UV 条件,在引脚上注入约 3.5V 电压。
[gw]OV 应使用高于 5.5V 的电压,UV 测试应低于 3V。
同时还需要满足过滤时间和反应时间的要求。
2. VCCA OV 条件下的观察结果是否可以接受?
[gw]第二个电源(OV电压)是否会通过VCCA引脚反向供电,从而导致VPRE/VCORE回路出现干扰?
在本次VCCA OV测试中,您是否监测了VPRE?
3. 当 VPRE 出现过压情况时,数据手册提到稳压器会关闭,这是否也会切断 VCORE 电源?
[gw]是的,VCORE 由 VPRE 提供。
你好@guoweisun ,
谢谢你的回复。这很有帮助。
以下是我的问题:
[gw]第二个电源(OV电压)是否会通过VCCA引脚反向供电,从而导致VPRE/VCORE回路出现干扰?
在本次VCCA OV测试中,您是否监测了VPRE?
[ab]:未对 VPRE 进行监测。我将通过新的测试来监测它。请问您能否帮我理解一下通过VCCA引脚反向供电是什么意思?
[gw]OV 应使用高于 5.5V 的电压,UV 测试应低于 3V。
“还需要满足过滤时间和反应时间的要求。”
[ab]:由于我是手动执行此操作,因此对于OV情况,过滤时间100-200微秒和反应时间314微秒均满足要求。
以下是一些其他问题:
1. 如何检测OV/UV?SBC使用的采样率是多少?
2. 过滤时间和反应时间有何意义?
2. 在检测到任何引脚上的过压/过压故障之前,允许有多少个不合格样品?
谢谢!
阿迪亚