2403486_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2403486_ja-JP

2403486_ja-JP

mc9s08qg8 ドライバ

デバイスマネージャー:

Jungo コネクティビティ

WinDriver:Windowsはこのデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できません。最近のハードウェアやソフトウェアの変更により、誤って署名されたり損傷したファイルがインストールされたり、未知のソースからの悪意のあるソフトウェアがインストールされた可能性があります。(コード52)

 
pemicrowindvr: このデバイスは正常に動作しています。
 
これらはJungoで使っているドライバーです!!
 
あなたの入力:
 
USB Multilink Universal および USB Multilink Universal FX 技術概要 [USBMLUNIVERSALFX] ドキュメントの第6章「ドライバーインストール」では、P&Eの「Support Center」>Downloadsからドライバーインストールプログラムのコピーをダウンロードできると記載されています。ドライバーを更新する必要があるなら。よろしくお願いします、
 
これはどういう意味ですか?ここで Wiztronics.com P&Eインターフェースボード用のBDMドライバーを入手できますか?
Re: mc9s08qg8 drivers

こんにちは、

他の投稿で言及したのは、あなたがP&E USB MULTILINK Universalを使っている場合、サポートページでパッチやドライバーのアップグレードをダウンロードするようにリダイレクトされる可能性があるということです。もし誤ったドライバーを持っている場合に役立つかもしれないリソースを見つけました。

このページでは、CodeWarrior v10.2以降およびv6.3向けのパッチが記載されており、OSでPEハードウェアが検出できない場合にサポートできるようになっています。PEmicro FAQ ID 211

別の選択肢 :USB Multilink Resources Install は、古いソフトウェアを運用する場合に備えたUSB Multilink Universalのリソースパッケージです。

また、どのバージョンのUSBマルチリンクユニバーサルを使っているのか教えてもらえますか?

パートナーのページなので効果は保証できませんが、あなたの問題に対するドライバーの修正方法を教えてくれるかもしれません。この情報が役に立てれば幸いです。もし効果があれば教えてください

よろしくお願いいたします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-13-2026 04:56 PM
更新人: