2403429_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2403429_ja-JP

2403429_ja-JP

i.MX95基板上にMAX96717/MAX96724を搭載したOX05B1S GMSL2カメラ

こんにちは、NXP チームの皆様、

Linuxを動かすi.MX95 19x19 EVKでOX05B1S GMSL2カメラをテストしています。

設定:

OX05B1S カメラ - MAX96717 - GMSL2 - MX95MBDESER01 MAX96724 - i.MX95

MX95MBDES10001キットに付属のOX03C10カメラは、同じデシリアライザボードで動作し、cam -lコマンドで確認できます。

しかし、MAX96717を搭載したOX05B1Sカメラはcam -lコマンドではリストに表示されません。

BSPにはox05b1s.koが含まれています。max96724.ko、max96717_lib.ko、およびOX05B1S DTBファイル。

OX05B1S DTBは直接MIPI接続について記述しているようで、一方OX03C10 DTBにはMAX96724トポロジーが含まれている。

NXPはこの構成に対応したリファレンスデバイスツリー構成を提供していますか?

OX05B1S - MAX96717 - MAX96724 - i.MX95

もしなければ、このOX05B1S GMSL2カメラをMX95MBDESER01ボードで使うにはどんな変更が必要か教えていただけますか?

よろしくお願いします。

よろしくお願いします、
タルン

Re: OX05B1S GMSL2 camera with MAX96717/MAX96724 on i.MX95

ご説明いただきありがとうございます。現在のBSPは公式には直接MIPI-CSIインターフェースを通じてOX05B1Sをサポートしており、OX03C10にはMAX96717/MAX96724 SerDesサポートが提供されていると理解しています。

OX05B1SカメラモジュールとMAX96717シリアライザーをMAX96724デシリアライザー経由でi.MX95に接続しています。GMSL2リンクは正常にロックされ、MAX96717はリモートI2Cチャネルを通じてアクセス可能です。

OX05B1S + MAX96717 + MAX96724は現在BSPでサポートされていないため、カスタムドライバー/デバイスツリー統合が必要になるのでしょうか?あるいは、この組み合わせに対応するリファレンス実装やパッチは存在しますか?

Re: OX05B1S GMSL2 camera with MAX96717/MAX96724 on i.MX95

現在のBSPは、miniSASコネクタMIPI_CSI IMX95ボードを直接接続するためのOX05B1Sをサポートしています。Omnivision OX03C10 センサは、以下のベンダーのシリアライザー/デシリアライザーソリューションを用いて i.MX 95でサポートされています。
• アナログ・デバイセズ:MAX96717/MAX96724
• テキサス・インスツルメンツ:DS0UB953/DS0UV960

詳細については、第6.1.3章を参照してください。カメラのリファレンス・マニュアル

https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/RM00293.pdf

Re: OX05B1S GMSL2 camera with MAX96717/MAX96724 on i.MX95

はい、ドライバーのmx95mbcam.cを参照してくださいカメラをOX03C10使うので、もしカメラを変えたいなら、このドライバーを完全に変えるべきです。

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.18.y/drivers/media/i2c/mx95mbcam.c


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-15-2026 02:34 AM
Updated by: