こんにちは、みんな、
私はMK22FN1M0VLQ12を搭載したデバイスを持っています。
問題は、しばらく動作させた後、起動時にリセットループに陥ってしまうことです。
最初はフラッシュメモリの破損(アプリケーションがログをフラッシュに保存します)の問題かと思いました。私は卓球の戦略を使ってそれを解決しました。
しかし、一部の端末は同様の問題を抱えたまま返品された。あるデバイスのデバッグを試みましたが、ブレークポイントを設定しなくても常にASerialLDD2_InitかIntFlashLdd1_Eraseで止まります。どちらもプロセッサエキスパートが生成する関数です。他のデバイスではメモリダンプを使ったところ、メモリが確かに破損していることが分かったので、FLASHの使い方を直しました。
もう一つ重要な点は、それが数か月後に起こる場合もあれば、ほぼ1年後に起こる場合もあるということです。また、1年半以上前に設置したデバイスの中には、問題なく動作しているものもあります。
もう一つは、USBでメモリダンプを試みて同じアドレスを読み取ろうとしたところ、時には問題なく読み取れる時もあれば、ARMトランスエーションフォルトを返すこともあります。
誰か、そんな感じの人を見たことがありますか?