2403321_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2403321_ja-JP

2403321_ja-JP

iMX95EVKへのProfinetの移植

こんにちは、

Linuxコア上のiMX95 EVKにNXP-Port GMBH提供のProfinetスタックを移植しようとしています

i.MX-RT1180およびiMX94でテストされているリンクを見つけました。
Profinetスタックリンク

私の質問は以下のとおりです。

1. imx95がこれをサポートしているか、またこのスタックを評価用に移植可能か確認してください。

2. このスタックをLinuxに移植するための参考文献もぜひ共有してください。

他に何か必要な情報があれば、遠慮なくお申し付けください。


よろしくお願いします。

ガウラヴ

Re: Profinet porting on iMX95EVK

彼からのメールがあなたに届く頃には、お元気でいらっしゃることを願っています。

現時点でi.mx95はPROFINET産業用イーサネットプロトコルソフトウェアをサポートしていません。

上記に記載された機器のみ:

Oswalag_0-1786397230469.png


Re: Profinet porting on iMX95EVK

こんにちは、 @Oswalag さん

ご返信ありがとうございます。

imx94とimx95はかなり似ていることを確認しましたし、もしスタックがIMX94で動作しているなら、少し努力すればIMX95でもポータブルになるはずです。

いくつか質問があります。

1. ProfinetスタックがIMX94でM7コアに移植されているのか、Linuxコアに移植されているのかを確認してください。

2. IMX94でのポーティングに役立つドキュメントはありますか?


ありがとうございます

ガウラヴ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
昨天
更新人: