2403297_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2403297_ja-JP

2403297_ja-JP

TRACE32のフラッシュ中にメモリエラーが発生しました

_0-1786361688597.png

TRACE32スクリプトでフラッシュする際はメモリにアクセスできません。根本的な原因は何でしょうか?

Re: Memory error occurs during flashing in TRACE32

添付のスクリプトに示されているように、ラウターバッハは時折RAMへのアクセスに失敗します。この問題はPE経由でソフトウェアを再フラッシュすることで解決できます。

Re: Memory error occurs during flashing in TRACE32

こんにちは@代码织梦师 さん

どのデバイスを使っているか教えてもらえますか?

また、 .cmmファイル内のフラッシュアルゴリズムのパスも確認してください。スクリプトはデバイスの派生バージョンと一致します。

画像からすると、S32K3のSRAMを読み取っているのだと思いますが、これはECCの初期化が必要です。それともスタートアップファイルが正しくPOR 後にSRAM ECCを初期化しているのか確認できますか?

よろしくお願いします、
ジュリアン

Re: Memory error occurs during flashing in TRACE32

こんにちは@代码织梦师 さん

SRAM ECCの初期化が原因かもしれませんが、デバッガも起動コードも有効であればSRAM ECCを初期化するはずです。

T32のデモスクリプトから使うinit_sram.cmmを試してみてください:

Julin_AragnM_0-1786473457854.png

よろしくお願いします、
ジュリアン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 hours ago
Updated by: