大家好,
我目前正在 为 NXP i.MX 95 设置 Android 16 ,并且希望在云环境中构建 NXP BSP。
我使用的版本是:
Android 16.0.0_2.0.0 (L6.18.20_2.0.0 BSP)
我目前正在考虑使用AWS 或 Google Cloud Platform (GCP)作为版本环境,而不是本地工作站。
因此,我想请教各位:
我特别感兴趣的是实际经验,例如哪种云实例类型效果好,以及在内存、磁盘空间、CPU 核心、存储性能或构建并行化方面是否有任何重要的考虑因素。
任何建议、配置示例或经验教训都将不胜感激。
感谢您分享您的经验!
此致
脸书
你好@Feevlic
希望你一切都好。
我们没有针对该特定场景的 Android 编译文档。
该过程应与物理机器相同。
请尝试按照UG10156安卓用户指南中的步骤操作。
顺祝商祺!
萨拉斯。