2403145_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2403145_ja-JP

2403145_ja-JP

エラーが発生した際にS32K322レジスタを表示できません

NXPテクノロジーチームの皆さん、こんにちは。

私のプロジェクトの現在のソフトウェアバージョンは、一定時間実行すると不具合が起きます。しかし、レジスタを表示しようとすると表示できず、シミュレーションも切断されています。ラウトバッハ氏のスクリーンショットを以下に添付します。

チップ用の3.3Vおよび1.5V電源はすべて正常で、異常な波形は見られないことを確認済みです。

私の状況は、以前の投稿(https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-core-power-down-error-amp-running-bus-error/m-p/1853122)と似ているようです。

この問題のトラブルシューティングや解決方法を教えていただけませんか?RTDのバージョンはSW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P24_D2405で、EB Tresos AUTOSARに設置されています。

Johnson97_0-1786334605174.jpeg


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: