餓死抬頭
S32DS 3.5
面對 相似 新Project
對 舊Project 做 [Rename] 動作
新Project 沒有生出來 就算了
將我 原有的 舊Project 也刪除了 !!
Explorer 已找不到原Project Folder
chkdsk 表示 無錯誤 !
請問,我該如何 救回 原有 舊Project !??
另,為什麼 [數字開頭的 Project Name] 不合法? ??
你好@CY9 ,
我不认为这是由于子文件夹数量造成的。从日志元数据中可以看到,在“2026-08-10”执行的重命名操作失败了:
!ENTRY com.nxp.s32ds.ext.ide.core 4 0 2026-08-10 08:50:24.109
!MESSAGE Unexpected error during rename
!STACK 1
我推断您要重命名的项目是“202503021_App_118”,您尝试将其重命名为“ADB22pxAPP_VR”,对吗?我看到以下错误:
org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException(/ADB22pxAPP_VR)[374]: java.lang.Exception: Resource '/ADB22pxAPP_VR' already exists.
但是,我不确定这是否是根本原因,因为我尝试将一个项目重命名为一个已存在的项目,但却失败了:
所以,仅凭这些信息,我真的无法得出结论。我唯一能建议的操作是使用 Recuva 扫描整个磁盘,查找 202503021_App_118 和 ADB22pxAPP_VR。如果项目无法恢复,我不确定是否还有其他可行的解决方案。
此致,
朱利安
是的,
我确信 ` ADB22pxAPP_VR` 不存在。
它确实存在,而且你的程序也找到了它。
是否应该停止重命名功能!?
实际上,它删除了整个目录。
我完全不知道发生了什么事。
Recuva找不到任何文件夹。
我正在尽快抢救一些文件。
谢谢你的关心。