2403119_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2403119_ja-JP

2403119_ja-JP

[FRDM-IMXRT1186] ADC電源シーケンスに関する質問(VDDA_1P8 vs 3P3)
私はFRDM-IMXRT1186(SCH-95302 Rev.A4)とRT1180データシートRev.9を確認しています。
データシートでは、VDDA_ADC_1P8 は VDDA_ADC_3P3 より先に電源を投入する必要があるとされています。しかし、FRDMボードでは、VDDA_ADC_1P8はAMS1117-1.8から供給されます。レギュレータはVDD_3V3に接続されているため、3.3Vレールのソフトスタートに従います。
さらに、VDDA_ADC_3P3はデフォルトではフローティング状態になっています(R337=DNP)。
私の質問:
1. この実装において、FRDMボードはデータシートのシーケンスに準拠しているとみなされますか?
2. プロダクションデザインにおいて、「事前から」要件を厳密に満たすためには、PMICやENピン付きのLDOを使用することが必須ですか?
3.関連する回路図部分のスクリーンショットを添付しました。最初の投稿を分かりやすくするために、詳細な分析は下記のコメント欄に投稿します。
FRDMトレーニングi.MXRT 106xRe: [FRDM-IMXRT1186] Question about ADC Power Sequencing (VDDA_1P8 vs 3P3)

こんにちは、 @rejust さん

私たちの製品にご関心を寄せ、コミュニティをご利用いただき、本当にありがとうございます。

はい、デフォルトのFRDM-IMXRT1186回路図から、このシーケンス要件を満たす設計が意図されています。

R337はデフォルトでDNPであるため、VDDA_ADC_3P3 0 Ωバイパス経路を通じて直接VDD_3V3に紐づいていません。その代わりに、VDDA_ADC_3P3はU17 MOSFETシーケンス回路を介して供給されます。この回路はVDDA_ADC_1P8/ADC_1V8_INレールによって制御されるため、VDDA_ADC_1P8が確立されてからのみVDDA_ADC_3P3が有効になります。

mayliu1_1-1786335579964.png


プロダクションデザインにおいて、PMICは必須ではありません。SoCピンのタイミングがデータシート要件を満たしていれば、PMIC、EN制御付きのLDO/負荷スイッチ、MOSFETシーケンス回路など、信頼性の高いシーケンス方法ならいずれでも許容されます。

mayliu1_0-1786335561512.png


お役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

5月

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: