私のP&E USBマルチリンクユニバーサルインターフェースMC908JB8チップは、私のコードをMCS08QG8チップにダウンロードするためにBDMドライバを必要とします。そうでなければ、MC9S08QG8チップを搭載するためにP&E USBマルチリンクユニバーサルボードが必要になります。そして、そのボードは約200ドルです。LenovoのUSBポート用のBDMドライバーを入手したいです。BDMドライバはCW v6.3開発ソフトウェアコードに含まれているとのことですね!CW v6.3のコードをロードしましたが、「OSが間違っている」ためインストールできません。元々のOSは私のXPコンピューター用でしたが、現在はWindows 11を使用しており、cw v6.3はそのOSにはインストールできません。助けてください!!!!!!!!!
こんにちは、
CodeWarrior v6.3はWindows 11と互換性がありません。Windows 11でCodeWarriorを使用するにはv11.1にアップデートしてください。これがWindows 11にCW v6.3をインストールできない理由です。
デバイスマネージャ>JungoコネクティビティでP&E USB Multilinkの接続表示を教えてもらえますか?
他の場所にも表示されますか?それとも警告表示がありますか?
例えば、P&E USBマルチリンクの設定は次のようになっています。
USB Multilink Universal および USB Multilink Universal FX 技術概要 [USBMLUNIVERSALFX] ドキュメントの第6章「ドライバインストール」では、P&Eページ「Support Center」>Downloadsからドライバインストールプログラムのコピーをダウンロードできると記載されています。ドライバを更新する必要があるなら。
よろしくお願いいたします。