これは前回の投稿の続報です。
簡単な概要:私はRT1060EVKB/Sigbrd2x EVSEと、v5.0.8ソフトウェアを搭載したRT1064/Sigbrd2x EVを設置しようとしています。これはもともと上の質問への回答として投稿されたものでしたが、技術担当者がスレッドの回答をフォローアップしたかどうか確信が持てませんでした。
ご回答ありがとうございます。作業を再開しましたが、NXPのGitリポジトリから入手したEVSEコードv5.0.8が動作しないという問題が発生しています。ビルドは問題なく、GUIも表示しますが、デバッグインターフェースを使ってバージョン情報を要求しようとすると、1060コードの5.0.8は正しい応答が出てきます。一方、sigbrd2xのバージョンはhw: v 255、sw: v255.255.0と表示されます。どこかの投稿で、1060ボードのLCDディスプレイに通信上の競合問題が発生しているという記事を読んだ記憶がある。sigbrd2xとstepコードのプログラミングはできるので、その側は確実に実行されているとかなり自信があります。ArduinoヘッダーではなくEVSE-RT106X-CBLを使っています。主な症状は(EVとEVSEの両側が連携しない以外に)上で報告されているバージョンで疑わしいこと、そしてEVSE LCDの「ファームウェアダウンロード」状態を突破できず、1060のEVSEコードがsigbrd2xを起動すると起動しません(別々に電源を入れています)。コミュニケーションの問題のように感じられる。この問題に対するパッチや回避策はありますか?もしそうなら、解決方法のドキュメントを教えてもらえますか?
よろしくお願いいたします。
クリス・エドワーズ
こんにちは、 @chrisedwards さん、
NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!
RT1060はアイドル/プルアップされたSPIバスを読み取っているのに有効なデータが返ってこないようです。つまり、RT1060 ↔ Sigbrd2x SPIリンクが確立されなかったことになります。これがEVSEが「ファームウェアダウンロード」のままで、両者が通信しない理由も説明できます。
推奨される手順:
- SPIライン(SCK/MOSI/MISO/CS)をスコープします。MISOが高ければ、0xFFが確認される→、委員会は反応しません。
- 信号ボードマニュアルのコネクタピン配置に対してEVSE-RT106X-CBL配線を確認 — すべてのSPIライン+GPIOが正しく接続されていることを確認します。
- LCDとSPIのピン競合:LCDを一時的に無効にして、バージョンを再読み込みして問題を切り分けます。
- ユーザーガイドの電源を入れ順にするか、ホストに先に電源を入れる。
よろしくお願いします、
ギャビン
こんにちは、ギャビンさん。
sigboardのqspiフラッシュを確認してください。
基板を別々に電源を供給すると、U17のSPIピン(スイッチのファームウェアがここにあると思われます)にはトラフィックが見当たりません。私のEVセットアップ(物理的に異なる基板)のU17のこれらのピンでトラフィックが発生しているのを確認しました。
sigboardのホストインターフェースSPIを確認してください:
1060に電源を供給してからsigbrd2xに電源を供給した場合(1060とsigbrdは別々に電源供給)、またはJ2とJ3が適切に設定されている状態でJ32につながるケーブルを介してsigbrdに電源を供給した場合、ホストコネクタのSPIピン(19、21、23、24)にトラフィックは確認できません。
ユーザーガイド(UG10140)を詳しく調べてみると:
LED D18、D21、D33が全く点灯しないことに気づきました。私のEVセットアップに搭載しているsigbrd2xでは、確かに動作します。どちらの設定でもD24は点灯しません。D19が瞬きする。
GUIを無効化した後のデバッグ手順の終了状態:
EVSE_config.hでENABLE_EVSE_UIを0に設定してLCDを無効にすると、1060はsigbrd2xに接続している間に起動します。1060のJ32ケーブルでsigbrdを駆動し、sigboardのハードウェア(v2)とsigboard sw v1.2.0のバージョン番号を入手できます。
信号板のU17には依然としてトラフィックがなく、LED D18、D21、24、D33も点灯していません。D19が点滅する。sigboardのホストコネクタ上のSPIピンには、依然として何の反応もありません。
それで...進歩はあるけど、スイッチが全く出てこないように感じる。ユーザーズガイドでは、LEDはスイッチが動作していないことを示しています。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
クリス