2402875_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402875_ja-JP

2402875_ja-JP

T2081プロセッサからMT29F64G08AECAB 8GB NANDフラッシュにアクセスできない

こんにちは、

私はT2081 NXPプロセッサを、IFC経由で外部NANDフラッシュMT29F64G08AECABに接続しています。
私の目標は、CodeWarrior上でこのNANDフラッシュの診断テストを実行するか、あるいはCodeWarrior上でこのデバイスのデバイスIDと製造元IDを読み取ることです(そのためのコードは既に作成済みです)。
この目標を達成するために、私は既に以下のことを実行しました。

1. 生成されたT2081QDS_init_core.tcl で、0xFF800000 から始まるサイズ 1MB のNAND IFC 用の LAW を設定しました。

## LAW3からIFCへのNAND
# ローバー
mem [CCSR_ADDR 0x000C30] = 0x00000000
# LAWBARL
mem [CCSR_ADDR 0x000C34] = 0xFF800000
# 戦争
mem [CCSR_ADDR 0x000C38] = 0x81F00013

2. また、以下のようにNANDに対応するCSPRレジスタとFTIMレジスタを設定しました。

NAND_CS 5 を設定

# NANDフラッシュ、アドレス0xFF800000、サイズ1MB、8ビットNAND、ECC無効
# CSPR_EXT
mem [CCSR_ADDR [expr 0x12400C + $NAND_CS * 0x0C]] = 0x00000000
# CSPR
mem [CCSR_ADDR [expr 0x124010 + $NAND_CS * 0x0C]] = 0xFF800103
#マスク
mem [CCSR_ADDR [expr 0x1240A0 + $NAND_CS * 0x0C]] = 0xFFFF0000
# CSOR
mem [CCSR_ADDR [expr 0x124130 + $NAND_CS * 0x0C]] = 0x01082100


# IFC_FTIM0
mem [CCSR_ADDR [expr 0x1241C0 + $NAND_CS * 0x30]] = 0x1E0B0507
# IFC_FTIM1
mem [CCSR_ADDR [expr 0x1241C4 + $NAND_CS * 0x30]] = 0x2929090B
# IFC_FTIM2
mem [CCSR_ADDR [expr 0x1241C8 + $NAND_CS * 0x30]] = 0x01203819
# IFC_FTIM3
mem [CCSR_ADDR [expr 0x1241CC + $NAND_CS * 0x30]] = 0x15000000

プロセッサからNANDへ向かうチップセレクトが2つあり(CS5とCS6)、今のところ最初の4GBにアクセスしようとしているので、CS5のみの設定をしています。

3. 設定済みのTLB:
細かい 1M TLB エントリ 5 : 0xFF800000 - 0xFF8FFFFF (NAND キャッシュ禁止、ガード付き)
reg ${CAM_GROUP} L2MMU_CAM5 = 0x5000000A1C08000000000000FF80000000000000FF800001

4. インストール済みディレクトリにはこのMT29F64G08AECABのサポートが見つからなかったため、マニュアルに従ってこのデバイス用の.xml(4GB分)を作成し、ここに添付しました。
これらすべてを実行した後、CodeWarriorでNANDデバイスの診断テストを実行すると、以下のエラーが表示されます。

Nisarga_R_0-1786096350786.pngNisarga_R_0-1786096350786.pngNisarga_R_0-1786096350786.pngNisarga_R_0-1786096350786.pngNisarga_R_0-1786096350786.png


代替案として、このデバイスからデバイスIDを読み取るための簡単なC言語コードを書いてみました。そこで、以下のコードをCode Warriorで書き、ここに添付しました。その結果、IFC_NAND_MDRレジスタを読み戻すと、デバイスIDと一致しない0x124E0000が返されます。

診断テストを実行できない、またはデバイスIDを読み取れないのは、私が何か間違ったことをしているか、何かを見落としているからでしょうか。
参考資料として、関連するT2081QDS_init_core.tclファイルと回路図を添付しました。


よろしくお願いいたします。
ニサルガR

 

QorIQ T2デバイスRe: Unable to access MT29F64G08AECAB 8GB NAND Flash from T2081 processor

現在、社内チームと話し合っています。

よろしくお願いします。

Re: Unable to access MT29F64G08AECAB 8GB NAND Flash from T2081 processor

RCW[IFC_GRP_E2_BASE] = 0でNANDデバイスが起動源として使われていない場合、NANDフラッシュのハードウェア接続は推奨される設計ガイドラインに沿っているようです。

とはいえ、IFC_NAND_MDRレジスタから読み取られるデバイスIDの値はどのような値を想定していますか?

デュアルダイNANDデバイスについては試用・テストしたことがなく、その動作については不明です。

シングルダイNANDフラッシュデバイスに関する当社の経験に基づき、以下の点をご確認いただき、結果を当社にご共有ください。今後の調査に役立てさせていただきます。


1) 可能であれば、完全なIFCレジスタダンプを共有してください。

2) IFCインターフェースのピン-多体化構成を共有すること。

3) Codewarriorのデバッグに関するアップデートがあれば、私にも知らせてください。

4) 下記のRMのセクションを参照し、NANDフラッシュの実装がそこに記載されている情報と一致しているかどうかを確認してください。

a) 13.2 外部信号の説明

b) 13.5 NANDフラッシュ制御装置

c) 13.9 初期化/アプリケーション情報

よろしくお願いします。

Re: Unable to access MT29F64G08AECAB 8GB NAND Flash from T2081 processor

何か進展はありましたか?ありがとう

Re: Unable to access MT29F64G08AECAB 8GB NAND Flash from T2081 processor

CEとCE2は別々に接続されているのに対し、残りピンはALEなどのように一緒に接続されているようです。二層NANDデバイスには適しているかどうかは不明です。NANDデバイスの回路図を確認してください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: