2402823_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2402823_ja-JP

2402823_ja-JP

S32K356 RTDの選択

S32K356を使用する予定ですが、バージョン7.0.0と7.0.1しか利用できないことがわかりました。しかし、対応するautosar...AUTOSAR R21を使用する場合、どのバージョンをお勧めしますか?

wenming_0-1786093683425.pngwenming_0-1786093683425.png


Re: S32K356 RTD选择

SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_P05_D2510も試してみましたが、何度も失敗しました。S32D32のバージョンに関係しているのではないかと考えています。3.6.7も試してみました。では、どのバージョンのS32D32を使用すればよいのでしょうか?

wenming_0-1786106406261.pngwenming_0-1786106406261.png


Re: S32K356 RTD选择

こんにちは@wenming さん

おっしゃる通りです。たとえS32K356がSW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_D2506_ReleaseNotes.pdfの「サポート済みデリバティブ」セクションに記載されていても、S32K356プロジェクトは作成できません。

RTD 6.0.0 P05リリースノートには、このP05リリースがS32K356派生モデルのS32DS/CTサポートを追加すると記載されています。

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: S32K356 RTD选择

バージョン6.0.0の説明によると、S32K356はサポートされていません。

wenming_0-1786103361744.pngwenming_0-1786103361744.png
Re: S32K356 RTD选择

こんにちは@wenming さん

S32K3 RTDバージョン6.0.0(AUTOSAR R21-11)は、AUTOSAR R21とのS32K356に推奨される選択肢です。

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: S32K356 RTD选择

こんにちは@wenming さん

スクリーンショットをありがとうございます。

エラーメッセージから判断すると、これはS32DSのバージョン制限によるものではないようです。S32DSがインストールするアイテムを収集/ダウンロードしている最中にエラーが発生し、重要なメッセージは次のとおりです。

ZLIB入力ストリームの予期しない終了

失敗した項目は、S32DSのプラットフォーム/デバッグ関連アーティファクトです。例えば:

com.nxp.s32ds.doc.platform.resources com.nxp.s32ds.lrc.gdb.arm64.linux.win32

これは通常、アーティファクトのいずれかが完全にダウンロードされなかったか、ダウンロード/解凍中に破損したことを示しています。つまり、この問題はRTD 7.0.1とS32DS 3.6.7の互換性制限というよりは、更新サイトやダウンロード、キャッシュの問題のように見えます。

リリースノートに関して:記載されているS32DSバージョンは、そのRTDリリースにおけるベースライン/テスト済みのS32DSバージョンとして理解してください。しかし、S32DSはモジュール式であり、RTDのインストールでは、関連するプラットフォーム、ツール、デバッガ、コンパイラ、ドキュメントコンポーネントが現在のインストールで欠けているか古い場合は、更新またはインストールが必要になる場合があります。

以下の手順をお試しください。

  1. S32DSを再起動して、もう一度インストールを試してください。
  2. NXPのアップデートサイトへのネットワーク接続が安定していることを確認してください。
  3. 可能であれば、インストール時にオンラインダウンロードのみに頼るのではなく、公式のオフラインアップデートサイトZIP/パッケージを使用してください。
  4. S32DSに必要なGCC 10.2ツールチェーンがインストールされていることを確認してください。
  5. 問題が解決しない場合は、S32DS 3.6.x をクリーンインストールしてみてください。インストール後、追加のパッチやアップデートパッケージを適用する前に、まずRTD 7.0.1の基本パッケージをインストールしてください。

したがって、現在のスクリーンショットから判断すると、RTD 7.0.1がS32DS 3.6.7で使えないとは結論づけません。今回のエラーは、必要なS32DSアップデートファイルのダウンロードが不完全または破損していることを示唆しています。

参考までに、私はS32DS 3.6.6にSW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zipを正常にインストールできました。私のセットアップでは、S32K3 RTDパッケージに必要なGCC 10.2ツールチェーンを追加でインストールするだけで済みました。
 

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: S32K356 RTD选择

S32DSのバージョンを3.6.10にアップグレードしました。これにより、追加コンポーネントなしでRTD 7.0.1をインストールできます。今後は開発にS32DS 3.6.10 + RTD 7.0.1を使用します。後でautosarが必要になった場合は…バージョンR21へのアップデート情報があれば、お知らせください。よろしくお願いいたします。

Re: S32K356 RTD选择

こんにちは@wenming さん

この問題はS32DSのバージョンに関連している可能性があります。

ただし、まずQLP01がインストールされていることを確認してください。SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_P05_D2510_ReleaseNotes.txtには「このリリースはこのS32K3_S32M27xリアルタイム・ドライバAUTOSAR R21-11バージョン6.0.0 QLP01の上に載っている」と記載されています。

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: S32K356 RTD选择

wenming_0-1786415389796.pngwenming_0-1786415389796.png

wenming_1-1786415468027.pngwenming_1-1786415468027.png


上記の画像に示すように、バージョン 6.0.0 QLP01 もインストールに失敗します。もう 1 つの問題は、RTD リリース ノートにはインストールに必要なのは S32DS 3.6.2 のみと記載されていることです。バージョン 3.6.7 を使用しているのに、なぜコンポーネントの更新を求められるのでしょうか?これはリリースに関連しています...メモの内容が一致しません。原因は何でしょうか?

Re: S32K356 RTD选择

こんにちは@wenming さん

いくつか追加の発見がありました。

朗報です。S32DS 3.6.2にRTD 6.0.0 QLP01とP05をインストールすることができました。しかし、リリースノートの記述にもかかわらず、RTD 6.0.0 QLP01は、まずクリーンなRTD 6.0.0のインストール環境の上にインストールする必要がありました。その後、P05も無事に取り付けられるようになりました。

残念ながら、このインストール手順を経ても、SDKはS32DSのS32K356プロジェクトにまだ接続できません。

古いAUTOSAR版をお探しだと理解しています。しかし、観察された挙動から判断すると、S32DSでRTD 6.0.0で動作するS32K356セットアップは確認できません。S32K356として、実用的なS32DSサポートは新しいRTD 7.0.0で利用可能になっているようです/ 7.0.1 リリース。

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: S32K356 RTD选择

S32DSのバージョン互換性の問題を解決するにはどうすればよいですか?S32DS3.6.7にRTD7.0.1をインストールできないのはなぜですか?また、アップデートを促され続けるのはなぜですか?

wenming_0-1786513965538.pngwenming_0-1786513965538.png


Re: S32K356 RTD选择

こんにちは@wenming さん

Q1: S32DSのバージョン互換性の問題はどう解決すればいいですか?

具体的にどの不適合メッセージが見られているのか、もう少し具体的に教えていただけますか?
 

Q2: なぜS32DS3.6.7にRTD7.0.1をインストールしず、アップデートを促され続けるのですか?

アップデートを促すメッセージ自体はエラーではありません。選択したRTDパッケージが新しいコンポーネントや追加コンポーネントに依存している場合、S32DSは関連するプラットフォームやツールパッケージの更新を求めることがあります。
 
また、S32K3 RTDパッケージで必要なGCC 10.2ツールチェーンがS32 Design Studioにインストールされているか必ず確認してください。
 

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: S32K356 RTD选择

wenming_0-1786523357428.pngwenming_0-1786523357428.png

これはRTD 7.0.1のインストール時に表示されるエラーメッセージです。バージョン制限によるものと思われますか?また、RTDリリースで説明されているS32DSバージョンは、原則としてS32DSコンポーネントを更新することなくインストールできるはずです。それでもコンポーネントの更新が必要な場合は、より使いやすい新しいインストールバージョンをお勧めする方が良いでしょう。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-14-2026 05:07 AM
更新者: