您好,NXP团队:
我们正在尝试使用 .wic 文件对 i.MX93 开发板进行烧录。图片文件由我们团队提供。我们有两块硬件版本相同的 i.MX93 板( SCH-96411 REV_B2 )。
在一块电路板上,我们能够成功地刷写 .wic 文件。图像。但是,当尝试将相同的图像刷入第二个板时,我们遇到了错误。
我们已经对两者进行了测试:
我们希望您能协助我们排查并解决此问题。如果您需要任何其他日志、错误信息或电路板信息,请告知我们。
Providing both uuu command and debugProviding both uuu command and debugProviding both uuu command and debug同时提供 uuu 命令和调试
uuu supported listuuu supported listuuu supported listuuu 支持的列表
i.mx93 usb identifiedi.mx93 usb identifiedi.mx93 usb identifiedi.mx93 USB 已识别
您好,
感谢您对恩智浦半导体产品的关注,
有原理图识别信息固然好,但我建议还是确认一下 i.MX 93 的顶部标记。确认他们获得最高分。
请从Linux下载最新的预编译镜像版本。
最后,您尝试通过串口下载方式对它们进行刷写,它们的熔丝是否熔断了?
此致
你好
请查看附件图片。我们注意到集成电路零件编号发生了一些变化。
我们也尝试过从外部刷写 SD 卡,然后再将其插入 i.MX93 板,但仍然遇到同样的问题。
此外,我们想提醒您,eMMC 中已经存在一个映像,并且该板能够从该映像成功启动。但是,当我们尝试刷入新镜像时,却遇到了错误。
请查看下方附件中的调试日志。一个观察结果是,板子自带的预装镜像显示的是U-Boot SPL 2025.04 版本。而我们尝试使用的图像显示的是U-Boot SPL 2024.04 。
我们下载了最新的Linux 6.18.20_2.0.0 (i.MX93 EVK, FRDM)版本。然而,我们只能找到14x14 EVK WIC 图像,而无法找到11x11 FRDM WIC 图像包。请问14x14的图像是否适合我们的电路板,或者是否有单独的11x11 FRDM图像可用?
SD卡启动:
U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(2024年9月2日 10:44:35 +0000)
SOC:0xa1009300
LC:0x2040010
PMIC:PCA9451A
PMIC:过驱动电压模式
DDR:3733MTS
DDR:3733MTS
M33 准备就绪
eMMC启动:
U-Boot SPL 2025.04-g99518e6b6f20(2026年2月2日 05:52:54 +0000)
PMIC:PCA9451A
PMIC:过驱动电压模式
DDR:找到 3733MTS 动态随机存取存储器(DRAM) 2CS_2GB 动态随机存取存储器(DRAM) 匹配
M33 准备就绪
普通启动
尝试从 BOOTROM 启动
启动阶段:主启动
图像偏移量 0x8000,页面大小 0x200,ivt 偏移量 0x0
通过 ROM_API 从 0x57800 加载镜像
注意:TRDC 初始化完成
通知:BL31:v2.12.0(版本):lf-6.18.2-1.0.0
通知:BL31:建造时间:2026年2月10日 07:53:18
/********************************************************/
关于熔丝熔断的问题,请问我们如何验证电路板上的熔丝是被编程熔断还是已经熔断?
谢谢。 Issue board - imx93Issue board - imx93问题板 - imx93
Working board - imx93Working board - imx93工作板 - imx93